ÖLFLEX® CONNECT bij Cellro Automation

Cellro is fabrikant van universele automatiseringsoplossingen voor verspanende machines. Met diverse producten helpen ze bedrijven een optimaal rendement te halen uit hun machines. Om dit te kunnen doen leggen ze de focus op hun corebusiness en besteden ze onder andere de kabelassemblages uit. Daar komt ÖLFLEX® CONNECT om de hoek kijken! Lees onderstaand meer over de succesvolle samenwerking tussen LAPP en Cellro.

Omgaan met toenemende vraag & personeelstekort

Bekabeling Olflex - ahcterzijde Xcelerate DSF7244

Cellro deed de assemblage van kabels hiervoor zelf. Een tijdrovende taak, zeker voor een snelgroeiend bedrijf. Om deze tijd efficiënter in te kunnen zetten, kwamen ze uit bij onze ÖLFLEX® CONNECT oplossing.

Elise de Koning en Martijn van Schaik van Cellro:
“Door de toenemende vraag naar ons systeem Xcelerate, in combinatie met de uitdaging om de juiste technisch opgeleide mensen te vinden, zijn we gaan kijken naar mogelijke verbeteringen van onze productie. We hebben de bouw van ons systeem en modules opgedeeld, om er achter te komen waar veel tijd in ging zitten.”

Flexibiliteit & tijdsbesparing

Remco Fluiter - Montage Bekabeling Olflex DSF7191

Eén van de zaken die veel tijd innam was de prefab bekabeling van het systeem.

“In het begin waren we per systeem ongeveer 20 uur kwijt. Later hebben we dit kunnen verminderen naar 12 uur. Minder tijd lukt bijna niet meer, omdat je van veel factoren afhankelijk bent. In onze zoektocht naar tijdwinst zijn we bij toeval in aanraking gekomen met ÖLFLEX® CONNECT, doordat de vertegenwoordiger van LAPP ons over deze problematiek hoorde spreken. Toen hebben we besloten om de prefab van de kabels bij LAPP neer te leggen. We geven precies aan hoe we de kabels willen hebben: met open eind, gekrimpt, met een adereindhuls, met een connector of een combinatie hiervan.”

"ÖLFLEX® CONNECT is in de meeste gevallen een maatwerk oplossing. Zo is er in de samenwerking met Cellro sprake van een afroepcontract, waarbij we flexibel op vraag en aanbod kunnen reageren. Daarnaast worden alle kabels uitvoerig getest in onze testcentra en bieden we UL/CSA certificatie, waardoor export naar de Verenigde Staten en Canada mogelijk is", aldus Jeroen Bevers, Market Manager bij LAPP Benelux.

Het resultaat: 15% sneller bouwen

Lademodule kabel Olflex DSF7212

De introductie van ÖLFLEX® CONNECT bij Cellro heeft veel tijdwinst opgeleverd. Daarnaast zorgt het uitgebreide testproces ervoor dat alle componenten naar behoren werken. Zo is er gedurende de  samenwerking tussen LAPP en Cellro nog geen enkele kwaliteitsklacht binnen gekomen!

“ÖLFLEX® CONNECT is voor ons een groot succes. Het heeft niet alleen een grote bijdrage geleverd aan efficiënt bouwen, maar ook aan de kwaliteit van ons systeem. Mede door ÖLFLEX® bouwen we ons Xcelerate systeem gemiddeld 15% sneller dan voorheen. Inmiddels zijn we bezig met de uitwerking voor onze andere systemen.”

 
 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Met ÖLFLEX® CONNECT bieden we altijd een persoonlijke oplossing voor uw bekabeling. Het maakt niet uit in welk marksegment u zich bevindt, of welke producten u verkoopt. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van ÖLFLEX®? Neem dan contact met ons op of vul het formulier in.