Les Montagnes russes du Gerstlauer & LAPP

Dans la plupart des cas, les produits tels que les câbles ne font pas directement appel à l'imagination. Dans notre section CableCase, nous vous présentons les différentes applications de nos câbles. Dans cet article vertigineux, vous en apprendrez plus sur les grandes vitesses, l'adrénaline et les loopings ! Et pourquoi le fabricant Gerstlauer s'appuie sur nos câbles pour un niveau de sécurité optimal sur les montagnes russes.

Prêt pour une poussée d'adrénaline ?

Fan de montagnes russes ? Il y a donc de fortes chances que vous ayez été sur une montagne russe appartenant à la société allemande Gerstlauer Amusement Rides GmbH, l'un des plus grands fabricants de manèges au monde. Des montagnes russes spectaculaires à la grande roue à haut rendement énergétique, rien n'est trop extrême pour cette entreprise. A Bobbejaanland, dans le Lichtaart belge, par exemple, on peut admirer FURY. Ce dernier "triple coaster de lancement" a été inauguré en juin 2019. Deux choses sont toujours prioritaires pour l'équipe de Gerstlauer : la fiabilité et la sécurité.

Spanning moet ook veilig en betrouwbaar zijnLa tension doit également être sûre et fiable

"Nous transportons les gens et voulons leur donner du plaisir, donc nous ne faisons aucun compromis sur la fiabilité et la sécurité", déclare Erwin Haider (responsable de la conception électronique et des achats techniques). Nos manèges sont utilisés depuis 20 ans ou plus et doivent toujours fonctionner, sept jours sur sept. Gerstlauer est donc très exigeant quant à la qualité de ses fournisseurs. L'entreprise n'attribue pas les commandes au fournisseur le moins cher, mais à ceux sur lesquels elle peut compter en toute circonstance.

Erwin Haider : "Nous nous appuyons principalement sur des fournisseurs locaux du sud de l'Allemagne. En raison de la grande qualité, mais aussi pour développer une relation personnelle en raison de la proximité géographique".

Cela vaut également pour le câblage. Gerstlauer s'appuie sur la vaste gamme de produits LAPP depuis plus de dix ans et fournit tout, des câbles de commande et d'asservissement aux câbles de données. Gerstlauer a besoin de câbles qui couvrent toutes les normes, résistent à toutes les conditions météorologiques et garantissent une fonctionnalité à long terme pour les trajets utilisés au niveau international. Par exemple, le câble de commande en PVC résistant à l'huile ÖLFLEX® Classic 110, homologué par le VDE, et le câble servo blindé ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP de LAPP pour une utilisation hautement dynamique dans les chemins de câbles jouent un rôle central dans le câblage de diverses montagnes russes.

Solution E-Shop pour les exigences de la construction d'installations spéciales

In de speciale installatiebouw, zoals in het geval van Gerstlauer, is er vrijwel geen routine in de aankoop. Elk project heeft zijn eigen eisen, waarop LAPP als leverancier snel en betrouwbaar moet reageren. Daarom bestelt Gerstlauer via de LAPP e-Shop. Met behulp van een smartphone kunnen de medewerkers van Gerstlauer overal toegang krijgen tot de mobiele website van de e-shop - zelfs vanaf de bouwplaats. Om een kabel te bestellen is het voldoende om in een barcode te scannen. LAPP nummert de bestelde kabeltrommels voor haar klanten en levert ze op elke gewenste locatie, meestal de volgende dag, zelfs in het weekend.

Dans la construction d'usines spéciales, comme dans le cas de Gerstlauer, l'achat n'est pratiquement pas routinier. Chaque projet a ses propres exigences, auxquelles LAPP, en tant que fournisseur, doit répondre rapidement et de manière fiable. C'est pourquoi Gerstlauer commande via le site e-Shop du LAPP. Grâce à un smartphone, les employés de Gerstlauer peuvent accéder au site web mobile de l'e-shop n'importe où - même depuis le chantier. Pour commander un câble, il suffit de le scanner avec un code-barres. LAPP numérote les tambours de câble commandés pour ses clients et les livre à l'endroit souhaité, généralement le lendemain, même le week-end.

Vous souhaitez en savoir plus sur la collaboration entre Gerstlauer et LAPP ? Regardez la vidéo ci-dessous :

Vous souhaitez en savoir plus sur la collaboration entre Gerstlauer et LAPP ? Regardez la vidéo ci-dessous :


Benieuwd naar de mogelijkheden?Vous êtes curieux de connaître les possibilités ?

La prochaine fois que vous serez sur des montagnes russes, nous espérons que vous penserez à LAPP. Vous n'êtes pas un fabricant de montagnes russes, mais vous êtes curieux de savoir ce que LAPP peut faire pour votre organisation ? N'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous aider pour toutes vos questions.