ÖLFLEX® CONNECT CHEZ CELLRO AUTOMATION
Cellro est un fabricant de solutions d'automatisation universelles pour les machines d'usinage. Ses divers produits aident les entreprises à optimiser la rentabilité de leurs machines. Pour atteindre cet objectif, ils se concentrent sur leur activité principale et externalisent, entre autres, l'assemblage de leurs câbles. Et c'est là qu'ÖLFLEX® CONNECT entre en scène ! Pour en savoir plus sur la coopération fructueuse entre le LAPP et Cellro, lisez l'article qui suit.
Faire face à une demande croissante et à une pénurie de personnel

Auparavant, Cellro s'occupait de l'assemblage des câbles. Une activité qui prend beaucoup de temps, surtout dans une entreprise en plein essor. Afin d'utiliser ce temps de manière plus efficace, Cellro est tombé sur notre solution ÖLFLEX® CONNECT.
Elise de Koning et Martijn van Schaik van Cellro :
« En raison de la demande croissante pour notre système Xcelerate, combinée au défi de trouver les bonnes personnes techniquement formées, nous avons cherché à trouver des améliorations de notre production. Nous avons divisé la structure de notre système et de nos modules pour savoir ce qui prenait beaucoup de temps ».
Flexibilité et gain de temps

Une activité qui a toujours pris beaucoup de temps a été le câblage préfabriqué du système.
« Au départ, nous perdions environ 20 heures par système. Nous avons réussi à le réduire à 12 heures. Il sera difficile de faire mieux, puisque nous dépendons de beaucoup de facteurs. Dans notre recherche de gain de temps, nous sommes, par hasard, entrés en contact avec ÖLFLEX® CONNECT, puisqu'un représentant de LAPP nous a entendu parler de cette problématique. Ensuite, nous avons décidé de confier la préfabrication de nos câbles à LAPP. Nous indiquons exactement comment nous voulons les câbles : extrémité ouverte, pré-sertis, avec un embout d'extrémité, avec un connecteur ou une combinaison de ceux-ci ».
« Dans la plupart des cas, ÖLFLEX® CONNECT est une solution sur mesure. Dans la collaboration avec Cellro, par exemple, il existe un contrat sur appel, grâce auquel nous pouvons répondre de manière flexible à l'offre et à la demande. En plus, tous les câbles sont soumis à des tests approfondis dans nos centres d'essai et nous offrons la certification UL/CSA, ce qui rend possible les exportations vers les États-Unis et le Canada. », explique Jeroen Bevers, Market Manager chez LAPP Benelux.
Le résultat : 15% de gain de temps

Cellro a gagné beaucoup de temps avec l'introduction d'ÖLFLEX® CONNECT. En outre, un processus de tests approfondis permet de s'assurer que tous les éléments fonctionnent correctement. Depuis le début de la coopération entre LAPP et Cellro, nous n'avons reçu aucune plainte concernant la qualité !
Pour nous, ÖLFLEX® CONNECT est un immense succès. ÖLFLEX® a non seulement contribué à une construction efficace, mais aussi à la qualité de notre système. C'est en partie grâce à ÖLFLEX® que nous construisons notre système Xcelerate en moyenne avec un gain de temps de 15 %. Nous travaillons actuellement aux développements pour nos autres systèmes ».
Curieux de connaître les autres possibilités ?
Avec ÖLFLEX® CONNECT, nous vous proposons toujours une solution personnalisée pour votre câblage. Peu importe dans quel segment du marché vous êtes actifs, ou quels produits vous commercialisez. Vous voulez en savoir plus sur les possibilités d'ÖLFLEX® ? N'hésitez pas à nous contacter ou à remplir le formulaire.