Projet pilote LAPP : Découvrir la diversité des plantes avec les abeilles
Depuis quelques années, les experts constatent dans le monde entier un déclin spectaculaire des insectes. Les abeilles sauvages sont particulièrement touchées. Les monocultures, les pesticides, les toxines environnementales, les agents pathogènes et la destruction de l'habitat contribuent de plus en plus à la mort des insectes. Les conséquences sont dramatiques car les abeilles sont parmi les plus importants pollinisateurs des plantes, représentant environ deux tiers de la production de pollinisation. Inversement, cela signifie que de nombreuses cultures agricoles ne peuvent plus être pollinisées sans eux. Il y aurait non seulement moins de fruits et de légumes, mais aussi moins de plantes qui servent de nourriture et d'abri à de nombreux animaux. L'ensemble de notre écosystème et de notre biodiversité serait perturbé.

Le déclin de la diversité végétale est également évident dans les espaces verts autour du siège de LAPP : "Enfants, nous avions l'habitude de sautiller dans les prairies fleuries colorées derrière notre usine de câbles. Aujourd'hui, les fleurs sont de moins en moins nombreuses. Nous devons contrer cela. La diversité des plantes et des animaux est extrêmement importante pour la préservation de nos écosystèmes", explique Andreas Lapp, président du conseil d'administration de LAPP Holding AG.
Mais que peut-on faire pour créer à nouveau un habitat durable pour les abeilles ? Ici aussi, le LAPP veut apporter sa contribution à la recherche d'une solution. Au printemps 2021, à l'initiative de LAPP, deux colonies d'abeilles ont été installées dans une prairie fleurie derrière le parc industriel de Vaihingen/Möhringen, où l'entreprise a son siège. Avec l'aide des plus de 40 000 abeilles qui y vivent et des technologies modernes, un projet pilote va maintenant étudier la diversité biologique de la zone industrielle autour du siège de l'entreprise.
Ce projet pilote a été mis en place par la start-up belge BeeOdiversity. Ils se concentrent sur le développement de solutions écologiques visant à préserver ou à restaurer la diversité biologique. Dans ce projet pilote, les abeilles fournissent la base de la collecte de données en recueillant du pollen : en volant vers différentes fleurs, les abeilles collectent différents types de pollen. Ce pollen permet d'obtenir de nombreuses informations, telles que la diversité des plantes et la contamination par des polluants environnementaux ou d'autres substances comme les pesticides dans la zone où volent les abeilles.
Les fondateurs de BeeOdiversity ont mis au point un processus permettant d'analyser le pollen des fleurs collecté par les abeilles et d'en déduire des recommandations de mesures visant à augmenter le nombre de plantes à fleurs afin de créer un habitat pour les insectes pollinisateurs. Les échantillons de pollen sont évalués à l'aide d'un logiciel d'analyse spécialement développé.
Le pollen de deux ruches LAPP sera collecté et testé régulièrement jusqu'en octobre de cette année. "La première fois que nous avons collecté le pollen, c'était au début du mois de juin, lorsque les robiniers, les mûres et les bleuets étaient encore en fleurs, et maintenant les tilleuls et le trèfle les rejoignent", rapporte Tobias Miltenberger, de l'Institut de plein air pour l'apiculture écologique, qui est responsable des deux colonies d'abeilles.
Sur la base de l'évaluation du pollen par BeeOdiversity, un rapport sera établi sur le statu quo de la biodiversité dans la zone étudiée et des recommandations seront faites pour des mesures dans le domaine de l'immobilier durable et de l'aménagement du territoire. Des mesures ciblées, telles que la végétalisation des façades des bâtiments ou des mélanges floraux spéciaux pour les plantes vertes, visent à promouvoir la biodiversité dans la zone industrielle - une contribution essentielle à la protection de l'environnement.
Il est à noter que les ruches ont été artistiquement décorées par les enfants de la crèche Steppkes, qui accueille également les enfants des employés de LAPP. Cependant, aucun miel n'a encore été "récolté". "Les jeunes colonies d'abeilles sont en train de construire leurs propres nids d'abeilles. Ils ont d'abord besoin du miel pour eux-mêmes. Et comme il a fait très froid et pluvieux ces dernières semaines, j'ai même dû nourrir les abeilles avec du sirop de sucre biologique chaque semaine", explique l'apiculteur Tobias Miltenberger. Nous devrons donc attendre l'année prochaine pour avoir le miel des abeilles du LAPP.