Transmission rapide et flexible des données avec ETHERLINE® ACCESS

Les données sont de plus en plus importantes pour la production industrielle, les processus de production et des systèmes entiers étant de plus en plus reliés entre eux sous forme d'usines intelligentes. Cela entraîne une augmentation des exigences en matière de transmission de données - la transmission de données doit être rapide, efficace et fiable, tout en répondant aux exigences de sécurité les plus strictes. En plus des câbles, des connecteurs et des accessoires, des composants actifs de réseau tels que les switchs sont nécessaires pour transporter parfaitement de grands volumes de données, même dans des environnements industriels difficiles.

Final Lapp Switch Titel 2017 04 05 rgb

Chez LAPP, nous nous sommes fixé pour objectif d'offrir à nos clients des solutions de connexion complètes et sans faille, également dans le domaine de la communication de données. C'est pourquoi nous proposons, sous la marque ETHERLINE® ACCESS , les commutateurs de réseau parfaits pour nos systèmes Ethernet industriels. Nous sommes donc votre interlocuteur unique pour les solutions système dans ce domaine également, pour des vitesses de transmission plus élevées dans une plage de température plus large et avec une installation encore plus facile.

Passer à une plus grande diversité

Nous avons élargi notre gamme ETHERLINE® ACCESS pour vous fournir le switch idéal pour chaque scénario, qu'il soit géré pour les réseaux à haute disponibilité avec des protocoles de redondance en anneau ou non géré pour les petits volumes de données ou les connexions temporaires à des réseaux plus importants. Les nouveaux switchs permettront également de transférer de manière fiable de gros volumes de données tout en étant soumis à des conditions industrielles difficiles, à des détergents agressifs, à des vibrations et à de grandes plages de température. Et grâce aux logements améliorés, ils peuvent être installés encore plus rapidement et plus facilement dans un espace plus restreint que jamais.

Installation rapide et peu encombrante

M08T02GSFP switch (manageable)
Les câbles à fibres optiques sont la bonne solution lorsqu'il s'agit de vitesses de transmission élevées sur de longues distances. Par conséquent, en plus de huit ports RJ45, le switch manageable M08T02GSFP dispose de deux ports SFP pour la connexion de câbles en fibre optique pour l'Ethernet gigabit à haut débit, ce qui permet une application simultanée et flexible de plusieurs technologies de fibre optique. En outre, il est particulièrement robuste, résiste à des températures de -40 à +75 degrés Celsius et est protégé par la norme IP40 contre la pénétration de corps étrangers.

M08T02SFP switch (manageable)
Le switch manageable M08T02SFP est également adapté à cette large gamme de températures et à diverses technologies de fibres optiques. Les deux commutateurs peuvent avoir une alimentation électrique redondante.

Pas moins de trois nouveaux produits sont venus s'ajouter à la gamme des switchs non administrés.

U16T switch (non manageable)
La densité de ports élevée du switch U16T compact le rend particulièrement peu encombrant et lui permet d'être monté sans effort sur des rails DIN.

U04TP01T commutateur d'alimentation par Ethernet (non administré)
Notre switch U04TP01T à alimentation par Ethernet dispose de quatre ports PoE et d'un port Ethernet rapide. Ce switch convient également pour des températures de -40 à +75 degrés Celsius et est livré dans un boîtier métallique robuste conçu pour des environnements particulièrement exigeants. Le boîtier peut également être rapidement monté sur des rails DIN.

E  U08GT Gigabit switch (non adminstré)
Le switch E U08GT est également incroyablement robuste et peut gérer sans effort des débits de données allant jusqu'à un gigabit par seconde.

ETHERLINE® ACCESS NAT/Firewall

Si vous souhaitez intégrer facilement et rapidement des machines ayant des adresses IP identiques dans des réseaux existants, vous avez besoin du switch réseau ETHERLINE® ACCESS NAT/Firewall. Cela permet de gagner beaucoup de place et nécessite moins de travaux d'installation.

Tous les switchs de réseau sont dotés d'une alimentation électrique redondante, sont très robustes et ont un indice de protection IP30 contre la pénétration de la saleté et de l'humidité. De plus, ils sont sans ventilateur et donc sans entretien. Nos switchs sont bien sûr de la qualité LAPP habituelle, avec une grande disponibilité et un ensemble complet de services.