Un schéma de circuit en appuyant sur un bouton

De nombreux ingénieurs électriciens utilisent le logiciel EPLAN pour concevoir des schémas électriques. Avec le nouveau module eBUILD, la société fait un grand pas vers la conception schématique automatisée. En tant que partenaire de longue date, LAPP partage ses connaissances dans le domaine de la communication des données industrielles.

" Avec ce projet commun, LAPP et EPLAN élargissent encore leur partenariat commun pour l'ingénierie schématique numérique de bout en bout. "

Comment un ingénieur établit-il le schéma électrique d'une machine ou d'une armoire de commande ? Où sont les obstacles, ce qui lui prend du temps, comment faciliter son travail ? Freya Stonawski et Patrick Olivan, responsables de l'innovation chez LAPP, ont posé ces questions à trois ingénieurs électriciens chez des clients de tailles différentes en Allemagne et en Italie. Leurs réponses, en résumé, sont les suivantes : La planification de l'électricité devient de plus en plus numérique, la pression temporelle augmente et les ingénieurs doivent assumer des rôles multiples, par exemple en tant que planificateurs et acheteurs. "Les répondants veulent de la simplicité et le moins de battage médiatique possible", a observé Freya Stonawski. LAPP met en œuvre ces conclusions, par exemple, avec des configurateurs en ligne dans sa propre offre, mais aussi dans l'offre de ses partenaires.

Un partenaire clé est EPLAN, fournisseur de la solution logicielle du même nom pour la planification électrique dans la construction de machines, d'installations et de boîtiers - une sorte de logiciel de CAO pour les schémas de circuit qui génère automatiquement des listes de pièces. " Le catalogue de câbles de LAPP est téléchargé sur notre portail EPLAN environ 400 000 fois par an par nos clients ", déclare Robin Neitzke, responsable du développement commercial du portail de données chez EPLAN. Cela place LAPP dans le top 10 des fabricants de pièces les plus utilisés, aux côtés de Siemens et Festo. LAPP est un leader dans le domaine des produits de câblage et un partenaire stratégique pour EPLAN et ses clients finaux communs. Une appréciation qui s'applique également en sens inverse : " Pour nos clients, EPLAN est généralement un outil central absolument nécessaire à leur travail ", souligne Patrick Olivan.

La coopération fructueuse de plusieurs années aboutit aujourd'hui à un projet pilote qui répond exactement aux souhaits des deux responsables de l'innovation interrogés : eBUILD. Le nouveau module pour EPLAN automatise la planification électrique avec des bibliothèques préconfigurées ou individuelles que l'ingénieur peut réutiliser à tout moment en appuyant sur un bouton. LAPP dispose dans eBUILD d'un outil de recherche de produits pour la communication de données industrielles, à commencer par les câbles patchs confectionnés pour les connexions Etherline. PROFINET® oui/non, installation fixe ou occasionnellement mobile, connecteur mâle ou femelle - en quelques clics de souris, l'utilisateur est dirigé vers le bon article, par exemple un câble de raccordement qui relie un connecteur M12 avec un angle de 90° à un connecteur RJ45 droit via un câble de deux mètres. La connexion apparaît immédiatement dans le schéma de circuit. Auparavant, le planificateur devait connaître par cœur le nom et les propriétés de l'élément pour l'insérer correctement dans le plan. eBUILD permet également à l'utilisateur occasionnel d'EPLAN de se lancer plus facilement dans la planification de circuits, grâce aux sous-circuits gratuits et prédéfinis des produits de communication industrielle, un marché de croissance majeur pour LAPP. "Cela donne à nos clients communs un énorme avantage en termes de temps et de coûts", souligne Robin Neitzke. eBUILD est opérationnel depuis le cloud et donc toujours à jour, et en tant que logiciel freemium, il est également gratuit.

eBUILD a encore beaucoup de potentiel. Dans un avenir proche, l'utilisateur pourra cocher une case dans les options de sélection pour indiquer si un lien vers la boutique en ligne LAPP doit être affiché. Un clic l'amène ensuite à l'e-Shop où il peut commander l'article. En fonction des réactions des clients, eBUILD sera continuellement étendu, par exemple avec d'autres familles de produits LAPP. Robin Neitzke et Patrick Olivan sont optimistes quant à l'avenir : " Avec ce projet commun, LAPP et EPLAN étendent leur partenariat commun pour l'ingénierie schématique numérique de bout en bout ".

Pour plus d'informations techniques et d'options de téléchargement, visitez notre page EPLAN.