Eco-hydrogène pour les bus et les trains
La transition énergétique en pratique : F&S Solar Service construit une grande centrale photovoltaïque pour la production d'hydrogène sur la Merscher Höhe à Jülich. LAPP est également impliqué et livre à temps des centaines de kilomètres de câbles sur le site de construction.

Le district de Düren, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, veut atteindre la neutralité climatique d'ici 2035. Pour y parvenir, les bus et les trains doivent fonctionner à l'hydrogène. Mais cette solution n'est neutre sur le plan climatique que si l'électricité utilisée pour l'électrolyseur provient de sources renouvelables. Le parc solaire Merscher Höhe à Jülich, l'un des plus grands d'Allemagne, répond à cet objectif. Sur une surface de 9,5 hectares, environ 17 000 modules photovoltaïques produisent 9,2 mégawatts et collectent 9,7 gigawattheures au cours de l'année.
L'électricité produite par le parc solaire permet de produire 170 tonnes d'hydrogène par an. Vingt trains et 170 bus peuvent y circuler chaque jour. À l'avenir, l'hydrogène pourra également être utilisé dans le parc d'affaires et d'innovation Brainergy. Certaines entreprises qui souhaitent s'y implanter ont déjà enregistré leur demande d'oxygène, un déchet du processus d'électrolyse. En outre, la chaleur résiduelle de la production d'hydrogène sera canalisée dans un réseau à faible consommation d'énergie dans le parc Brainergy et utilisée pour chauffer les bâtiments.
Tondeuses à gazon pour animaux
Le monde animal devrait également bénéficier du parc solaire de Merscher Höhe. Il y a eu des demandes de bergers qui veulent laisser leurs animaux paître entre les modules photovoltaïques. Cela vaut la peine pour les deux parties. Le parc solaire est clôturé, les moutons sont protégés des ennemis, ils trouvent également une herbe luxuriante et les modules leur procurent de l'ombre en été. Et l'exploitant du parc économise les frais de tonte et de fertilisation. Des expériences positives ont déjà été faites ailleurs en matière d'élevage de porcs. D'autres animaux s'y sentent également chez eux. Les oiseaux nichant au sol font leur nid sous les modules, par exemple, ou les lézards, pour lesquels des cairns spéciaux sont construits. Et bientôt, il y aura des ruches sur la Merscher Höhe .
Fondations spécialisées
Le parc solaire est développé, financé et construit par F&S solar service GmbH. Malgré des décennies d'expérience, le projet Jülich est un défi. D'une part, il s'agit du premier projet de cette taille où l'énergie solaire alimente la production d'hydrogène par une connexion câblée directe. D'autre part, 7000 vis d'ancrage spécialement fabriquées sont utilisées ici pour monter les racks pour les modules. La raison en est que le site, où se trouvaient jusqu'à récemment des mâts de transmission de la Deutsche Welle, présente un risque d'explosion présumé. Les ancrages à vis sont vissés dans le sol à une distance sûre par télécommande à une profondeur d'environ un mètre et demi.
Les câbles du parc solaire proviennent de LAPP, notamment les 210 kilomètres de câbles qui relient les modules. À partir des 29 boîtes de commutation, 21 kilomètres de câbles CC principaux vont aux onduleurs. La transition vers le réseau moyenne tension est assurée par 5,5 km de câbles CA. LAPP a également fourni 3,5 km de câbles à fibres optiques pour la surveillance des onduleurs et la transmission des données de la station météorologique.
A l'heure sur le chantier de construction
« Nous avons de très bonnes expériences avec LAPP, c'est pourquoi nous utilisons ces câbles dans tous nos parcs solaires à travers le monde », se félicite Jens Brücken, responsable technique chez F&S solar service GmbH. « Il n'y a pas beaucoup de fabricants qui peuvent fournir d'aussi grandes quantités de câbles. » Pour F&S Solar, le parc solaire Merscher Höhe à Jülich n'est que le signal de départ de nouveaux projets de production d'hydrogène à partir de l'énergie solaire. Les câbles y seront également fournis par le LAPP. Jens Brücken : « Nous apprécions le fait que nous obtenions tout d'une seule source chez LAPP. »
À propos du Brainergy Park Jülich
En mars 2021, la construction du parc industriel a commencé ; une fois terminé, il s'étendra sur 52 hectares. Les trois municipalités partenaires, Jülich, Niederzier et Titz, veulent y attirer des entreprises innovantes. Sept hectares sont réservés aux nouvelles énergies et à la transition énergétique. Le bâtiment central - le Brainergy Hub - servira de zone de démonstration pour les technologies prometteuses dans les domaines de l'énergie, du chauffage, du refroidissement et de l'hydrogène.