eMobilité

L'avenir de la mobilité est électrique

D'ici 2030, une voiture neuve sur trois immatriculée en Europe pourrait être une voiture électrique. C'est le résultat d'une étude récente. En Chine, on prévoit même que les véhicules électriques auront une part de marché de plus de 40 % d'ici là..

eMobilité : Tesla avec câble de charge de LAPP

Un partenaire solide pour l'e-mobilité

LAPP propose aux gestionnaires d'infrastructures, aux fabricants de bornes de recharge et aux constructeurs de véhicules des câbles de recharge faciles à utiliser pour la recharge aux points de charge publics en courant alternatif et aux prises domestiques ou commerciales.

Nous proposons plusieurs formes de câbles, dont le LAPP Helix, un câble de charge rapide qui reprend automatiquement sa forme initiale après la charge grâce à sa force de récupération. Le câble de charge Mode 2 peut être utilisé pour la recharge sur des prises domestiques ou industrielles. Il offre aux conducteurs de voitures électriques la possibilité de recharger leur voiture sur une prise ordinaire s'il n'y a pas de borne ou de station de recharge à portée de main.

Quelles sont les exigences en matière de solutions de câblage dans les applications d'e-Mobilité ?

Ainsi, comme nous l'avons mentionné précédemment, nous prévoyons que d'ici quelques années, un marché mondial de masse pour les véhicules hybrides et entièrement électriques verra le jour. Cette évolution imposera de nouvelles exigences aux solutions de câblage des véhicules.

Le processus de charge joue un rôle important dans le succès de la mobilité électrique. Pour rendre les véhicules électriques plus attrayants, il est important qu'ils puissent être rechargés en douceur, rapidement et facilement avec de l'électricité. Cela nécessite des solutions innovantes, notamment pour les connecteurs et les câbles intégrés.

Comment le LAPP répond-il à ces exigences ?

LAPP est un pionnier en matière de conduite électrique : l'une des premières entreprises à avoir développé un système de charge complet avec câbles et connecteurs.

Un exemple de LAPP dans l'e-Mobilité est la coopération avec BMW, où LAPP Mobility, une filiale de LAPP, a développé un nouveau système de charge pour les hybrides rechargeables. LAPP a ainsi réussi à répondre aux attentes des clients, même en termes de conception technique. LAPP Mobility a également développé un connecteur pour un projet de covoiturage avec une puce RFID intégrée qui stocke les données des clients et les signale par radio sur la station de charge.

LAPP dispose même de solutions appropriées pour les exigences innovantes liées aux voitures hybrides et aux intérieurs de véhicules électriques. Des câbles haute tension brevetés de LAPP sont utilisés pour alimenter les moteurs électriques. Les principaux constructeurs et fournisseurs automobiles utilisent déjà les câbles et connecteurs LAPP pour les connexions internes des batteries spécialisées.