L'e-mobilité alimentée par LAPP

Le plaisir de conduire rencontre le plaisir de charger : la voiture urbaine de luxe BMW i3 entièrement électrique est totalement exempte d'émissions et est équipée d'un système de charge LAPP parfaitement adapté au concept du véhicule. LAPP est un fournisseur de services complets de solutions de connectivité pour la mobilité électrique.

Lapp BMW i3-0575 s

Affectation

La condition préalable à un avenir réussi de l'électromobilité n'est pas seulement une expérience de conduite confortable. Une manipulation facile et une bonne aptitude à l'usage quotidien sont également des facteurs de succès importants. Cela s'applique en particulier au processus de charge, qui remplace le ravitaillement en carburant des véhicules électriques. Afin de rendre l'infrastructure de recharge aussi conviviale, fiable et sûre que possible, le constructeur automobile BMW, basé à Munich, a fait appel aux spécialistes de LAPP Systems, une filiale de LAPP.

Lapp BMW i3-0513 s

Solution

La BMW i3 offre un système de recharge en mode 2 pour les prises de courant standard et un système de recharge rapide pour la recharge accélérée, par exemple aux points de recharge publics. La station de recharge BMW i Wallbox Pure pour la maison ou le mur du garage est une autre option de recharge particulièrement rapide et pratique.

LAPP Systems a développé le câble de chargement rapide pour la BMW i3 ainsi que le câble et les composants de connexion pour la BMW i Wallbox Pure. Au cours de ce processus, les aspects de technologie, de design, d'haptique et de durabilité ont été adaptés de manière optimale au concept du véhicule. Avec LAPP HELIX - un câble de recharge en spirale de LAPP spécialement développé pour les véhicules électriques - le poids et l'espace requis ont été réduits au minimum.

Le câble de charge rapide LAPP HELIX a été mis à la disposition de BMW sous forme de système de charge prêt à l'emploi avec prise de connexion et élément de couplage. Tous les composants ont été adaptés de manière optimale à l'ADN de la conception de la BMW i3. Une fois le processus de chargement terminé, le câble s'enroule simplement grâce à la mémoire de forme et est donc toujours bien rangé.

Produits

Le câble de chargement est sans halogène, ignifuge, résistant à l'huile et conçu pour une plage de température allant de -40 °C à +90 °C. Il est disponible en câble triphasé de 20 ampères ou en câble monophasé de 32 ampères. En plus de la LAPP HELIX le câble de charge Mode 3 est équipé d'une prise de type 2 selon la norme VDE et d'un couplage. Le bouchon est particulièrement de haute qualité et robuste car il n'est pas vissé à partir de deux demi-coquilles mais est fabriqué par un procédé de moulage par injection.

Succès

LAPP HELIX ne nécessite que la moitié de la quantité de matériel nécessaire à une version avec câble spiralé. Le câble pèse également environ 40 % de moins. La réduction des besoins en matériaux signifie une économie de 25 pourcent pour BMW. Les clients bénéficient d'une manipulation simplifiée et d'un gain de place pouvant atteindre 60 pourcent. Cela signifie plus d'espace de stockage. En outre, la consommation d'énergie est plus faible et donc la portée est plus longue.

Lapp BMW i3-0263 s

Client

Avec ses trois marques BMW, MINI et Rolls-Royce Motor Cars et ses quelque 135 000 employés, le groupe BMW, actif au niveau international, est l'une des plus grandes sociétés commerciales d'Allemagne. Avec une production annuelle de 2,5 millions de véhicules en 2018, le constructeur premium basé à Munich est l'un des 15 plus grands constructeurs automobiles au monde.