D'un produit à un système

ÖLFLEX® CONNECT est une véritable réussite pour LAPP. Sous ce nom, LAPP élargit son programme d'assemblage de câbles et franchit l'étape logique de fournisseur de composants à fournisseur de systèmes. De nombreuses entreprises font déjà confiance aux câbles prêts à l'emploi, par exemple deux entreprises polonaises, un fabricant de remorques pour charges lourdes et un fabricant de coffres-forts.

D'un produit à un système

Un nouveau client, une forte demande : les entreprises sont rapidement soumises à la pression du temps. Le câblage manuel peut alors devenir un tueur de temps ennuyeux, et dans la précipitation, des erreurs se produisent, sans compter qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. De plus en plus d'entreprises contournent ce problème en confiant l'assemblage des câbles, des faisceaux de câbles et des chemins de câbles à un spécialiste : LAPP. Avec ÖLFLEX® CONNECT, le leader mondial du marché des solutions intégrées de câblage et de connexion a créé une offre d'assemblages clés en main qui est devenue un véritable modèle de réussite. "Cela permet à nos clients de gagner du temps, de réduire le stockage, de simplifier les commandes et d'augmenter la qualité", souligne Pavla Borovianova, responsable du marché pour ÖLFLEX® CONNECT. LAPP rassemble les composants des huit marques LAPP en un seul système. Le client reçoit tout ce qui est prêt à être utilisé.

D'un produit à un système

Remorques pour conteneurs d'expédition

Ces avantages ont également convaincu un fournisseur mondial de solutions logistiques pour les marchandises lourdes dans les ports ou les terminaux. Leur spécialité : les remorques pour poids lourds dotées d'une cassette supérieure sur laquelle sont placées les marchandises à transporter - par exemple des tourets de câbles lourds ou des conteneurs. La semi-remorque est équipée de roues directrices et d'un système de suspension hydraulique qui se met à niveau et empêche le chargement de basculer. Tous ces systèmes sont contrôlés et surveillés par le système central de la semi-remorque. Les produits LAPP sont utilisés pour connecter ces systèmes et capteurs. Les conditions environnementales dans les ports étant agressives pour les équipements électriques, les câbles et les connecteurs doivent être résistants à l'humidité, à la corrosion et aux huiles hydrauliques. Une défaillance serait coûteuse, par exemple si le processus de déchargement ou de chargement d'un cargo était interrompu.

Le fournisseur de solutions logistiques et de marchandises lourdes s'approvisionne depuis de nombreuses années en composants auprès de LAPP, notamment en ÖLFLEX® 400P, en câbles capteurs UNITRONIC® PUR M12, en presse-étoupes SKINTOP® et en tuyau de protection SILVYN® RILL PA6. La durabilité et la fiabilité des solutions de LAPP sont particulièrement convaincantes, c'est pourquoi les produits assemblés tels que les faisceaux de câbles du programme ÖLFLEX® CONNECT sont désormais également achetés par ce client. "Cela permet à notre client de gagner beaucoup de temps lors du montage des remorques", explique David Nowacki, ingénieur d'application chez LAPP.

Dans la première phase, LAPP a fourni plusieurs échantillons, qui ont été testés puis approuvés et inclus dans la documentation technique de la remorque. Récemment, la livraison de la première série d'assemblages a commencé. Il existe deux types de faisceaux de câbles. Ils relient les unités de commande aux capteurs et aux valves du système hydraulique. Dans les mois à venir, le fournisseur de solutions logistiques travaillera à la standardisation de ses solutions mécaniques et électriques. "Ensuite, nous préparerons un nouveau type de faisceau de câbles avec le client", explique Dawid Nowacki, ingénieur d'application.

Stockage en toute sécurité

La photo montre un câble spécial de LAPP pour les coffres-forts.

La photo montre un câble spécial de LAPP pour les coffres-forts.

La deuxième affaire porte sur la sécurité maximale - cette fois de l'argent liquide, des bijoux et autres objets de valeur. C'est l'un des principaux fabricants de coffres-forts, d'armoires à documents, d'armoires à armes et de systèmes bancaires en Europe. Łukasz Żelichowski, responsable du développement commercial chez LAPP, explique : "Notre client a approché LAPP avec le désir de développer un câble spécial". La couleur de l'isolation extérieure devait être grise et chaque noyau individuel devait être non identifiable, c'est-à-dire sans impression et également dans une isolation grise. Il s'agissait de rendre difficile l'identification des connexions dans le faisceau de câbles et de rendre difficile pour les concurrents de copier la solution. En outre, chacun des noyaux devait être serti selon les souhaits du client.

LAPP a préparé une documentation détaillant les longueurs, la géométrie des harnais et les exigences de fabrication. L'étape suivante consistait à fournir un échantillon pour approbation par le client avant de lancer la production en série. Le faisceau de câbles est marqué par l'étiquette auto-laminante FLEXIMARK® LCS 35 WH, qui indique la date et la série de chaque faisceau de câbles. LAPP produit déjà le faisceau de câbles pour ce fabricant de coffres-forts en série, le besoin annuel est de 1000 pièces. Łukasz Żelichowski déclare : "Grâce au LAPP, ils peuvent désormais mieux protéger notre propriété intellectuelle contre les concurrents."