Des solutions fiables de LAPP pour l'industrie minière australienne

L'Australie est l'un des pays les plus riches en ressources du monde. Le continent «Down Under» possède d'immenses réserves, telles que le plomb, le zinc, le nickel, la bauxite, le minerai de fer, le charbon, le cobalt, le tantale et même le cuivre. L'exploitation minière est donc l'un des facteurs économiques les plus importants de l'Australie. Les exigences de sécurité pour la production sont donc élevées. Les solutions de connexion personnalisées de LAPP sont maintenant utilisées dans un système d'éclairage innovant de la société australienne IoT Automation.

L'équipe d'experts d'IoT Automation a mis au point un système d'éclairage intelligent contrôlé par logiciel appelé Firefly Smart Lighting System, qui permet également des évacuations sûres et des mesures d'urgence dans les mines souterraines. L'entreprise avait initialement commandé les faisceaux de câbles nécessaires auprès d'un fournisseur chinois. Le carnet de commandes comprenait également des câbles d'instrumentation ÖLFLEX® de LAPP. En raison des exigences complexes, les livraisons sont devenues de plus en plus difficiles. Pour cette raison, l'entreprise a d'abord décidé d'assembler elle-même les faisceaux de câbles et d'acheter les câbles nécessaires directement auprès de LAPP Australie.

Mais LAPP peut faire bien plus que produire et livrer des câbles. En ce qui concerne les solutions de connexion sur mesures, l'entreprise souhaite se concentrer davantage sur l'offre de systèmes de câbles complets et de conseils d'experts en tant que partenaire en matière de technologie du câble. C'est pourquoi Robin Paine, directeur général et cofondateur d'IoT Automation, a appelé LAPP Australie et a demandé s'il pouvait acheter les faisceaux de câbles préassemblés nécessaires directement auprès de LAPP en Australie. Aucun problème pour l'équipe LAPP «Down Under». « Nous avons reçu des dessins et des prix cibles, suivis d'une prévision d'utilisation. En collaboration avec nos collègues de LAPP à Singapour, nous avons également pu garantir au client que tous les câbles étaient disponibles dans notre entrepôt en Australie, ce qui a permis d'éviter un transport fastidieux », rapporte Simon Pullinger, directeur général de LAPP Australie.

Des solutions sur mesure pour les urgences

LAPP Australie, qui fait partie du LAPP mondial depuis 2018, dispose actuellement d'un grand entrepôt avec plus de 3 000 lignes de produits, qui sont immédiatement disponibles pour une expédition le jour même. IoT Automation a également été impressionné par cela. « Nous recherchions un partenaire auprès duquel nous pourrions commander nos faisceaux de câbles dans les délais précis, sans retard ni temps d'arrêt. Grâce aux faisceaux de câbles de LAPP, nous pouvons à nouveau nous concentrer sur notre activité principale et faire en sorte que notre système d'éclairage intelligent Firefly soit utilisé encore plus efficacement dans l'industrie minière », souligne Robin Paine.

Le système d'éclairage intelligent Firefly est un système robuste, ciblé et intuitif qui améliore la visibilité, le flux de travail et surtout la sécurité dans la mine. Il est relié en réseau à un serveur de contrôle central qui coordonne les champs de contrôle de l'ASI Firefly de manière centralisée et souterraine. Ces champs de contrôle Firefly UPS contrôlent l'éclairage en fournissant aux modules d'éclairage LED Firefly une alimentation et une communication alimentées par batterie. Les champs de contrôle de l'ASI Firefly peuvent être utilisés comme une cellule d'éclairage indépendante ou peuvent être connectés au serveur de contrôle central pour former un réseau d'éclairage intelligent à l'échelle du site. Le groupe de LED multicolores et adressables de Firefly peut fournir un éclairage de tunnel rouge, vert, jaune, bleu ou blanc selon les besoins. Il est également conçu pour fournir un éclairage d'urgence ou d'évacuation pour les mineurs.

En quoi consistent les modules Firefly ?

Chaque module possède une batterie intégrée au lithium-polymère (LiPo) de 1,5 Ah +3,7 VDC, qui peut donc fonctionner pendant trois heures. Si jamais le câble de connexion entre la lampe Firefly et le panneau de commande américain est endommagé ou coupé, c'est une garantie importante contre les pannes. Au fur et à mesure que le niveau de la batterie baisse, l'intensité de la lampe Firefly diminue lentement, ce qui permet d'obtenir une durée de combustion plus longue.

Les 18 LED haute puissance de la Firefly offrent un large angle de rayonnement de 110 à 135 degrés, tout en ayant une efficacité énergétique élevée. Cela garantit un éclairage et une visibilité maximum pour les mineurs. A une distance de 20 m entre les modules Firefly, un éclairage de plus de 70 Lux peut être atteint dans un tunnel de mine de 5 x 5 m.

Les modules Firefly sont alimentés par une tension de 6-60 VDC et contrôlés par un bus de communication RS485, tous deux alimentés par un câble d'instrumentation à quatre fils depuis le panneau de commande de l'ASI Firefly. Cela signifie que les feux Firefly à haute intensité peuvent être facilement placés aux intersections jusqu'à 20 m de long le long du tunnel.

Pas de chance d'échec

Chaque lampe Firefly est équipée d'un dispositif radio WiFi 802.11b/g/n et Bluetooth Low Energy (BLE 5.0) pour fournir une voie de communication sans fil redondante en cas d'endommagement du câble de commande. Grâce à cette caractéristique, chaque module Firefly peut suivre et positionner une balise WiFi ou BLE avec une précision de 20 m. En outre, les lampes Firefly peuvent être connectées sans fil à d'autres dispositifs Bluetooth, tels que des instruments sismiques et terrestres.

IoT Automation opère désormais dans le monde entier et possède des filiales en Mongolie et en Indonésie. Robin Paine : « En tant que spécialiste des réseaux de capteurs sans fil, notre mission est de développer et de déployer les meilleures technologies que l'industrie minière attend. Avec les solutions de connectivité sur mesure de LAPP, nous avons à nos côtés un partenaire fiable qui nous comprend et qui continuera à nous soutenir dans notre croissance future. »