Quatre heures de moins par machine construite grâce aux assemblages de câbles

Le fabricant néerlandais de machines à scier industrielles, Harwi, est connu pour la durabilité, la qualité et la convivialité de ses produits. Pour augmenter sa propre productivité et simplifier le montage, Harwi a opté pour des assemblages de câbles personnalisés de LAPP. Le fabricant de machines économise ainsi quatre heures par machine construite, ce qui revient à une machine supplémentaire toutes les deux ou trois semaines. En outre, l'installation des machines à scier sur le site est nettement simplifiée et le risque de câblage incorrect est réduit.

LAPP-HARWI
Adriaan van Mensvoort, Directeur général de Harwi

Adriaan van Mensvoort, Directeur général de Harwi

Sécurité, ergonomie et santé - tels sont les objectifs actuels de Harwi en matière de développement des scies industrielles qu'elle construit depuis 1960. L'entreprise basée à Helmond est également connue pour ses produits extrêmement durables : "Nous savons qu'il y a des machines à scier Harwi qui sont utilisées depuis ma naissance, donc depuis plus de 35 ou 40 ans", déclare Adriaan van Mensvoort, directeur général de Harwi. Adriaan a pris la direction de Harwi il y a trois ans, dans le cadre d'un transfert de génération au sein de cette entreprise établie de longue date. Bien que les machines robustes et de haute qualité soient très appréciées sur le marché, il n'a rien négligé pour optimiser davantage la qualité et la durabilité.

Cela signifiait également que les solutions de connexion pour les scies Harwi devaient être testées. Au lieu de commander des câbles et des connecteurs en pièces détachées, Harwi achète désormais à LAPP des ensembles de câbles complets, adaptés à chaque type de machine à scier. "Cette seule décision nous fait gagner environ quatre heures pour chaque machine que nous construisons, ce qui nous permet de construire une machine supplémentaire toutes les deux ou trois semaines", explique Adriaan. "Cela rend également le processus d'installation beaucoup plus facile et rapide pour nos revendeurs et réduit les sources d'erreur potentielles."

Des machines à scier robustes pour un environnement de travail sûr et ergonomique

Câbles pré-assemblés de LAPP

Câbles pré-assemblés de LAPP

Depuis sa fondation en 1960, Harwi s'est fait un nom avec des machines à scier robustes, conviviales et de haute qualité pour l'industrie du bois. Mais Harwi est également associé depuis de nombreuses années à des marques de bricolage renommées telles que Praxis, Gamma et Bouwmaat. Outre la durabilité et l'ergonomie, Harwi se distingue en produisant tous les principaux types de machines à scier : verticales, radiales et circulaires. "Les scies circulaires sont assurément notre spécialité", déclare Adriaan, "mais nos normes de qualité s'appliquent également à tous les types de scies que nous fabriquons." Les machines sont acheminées vers les clients par le biais d'un vaste réseau de concessionnaires dans le monde entier, qui assurent également l'installation et le service.

Lorsque je suis devenu le nouveau directeur général, je savais que l'entreprise avait un besoin urgent d'innovation et de développement", explique Adriaan. "Il était important pour moi de contrôler tous les fournisseurs et concessionnaires avec lesquels nous travaillons et de m'assurer que leurs services et produits correspondent à nos valeurs fondamentales nouvellement établies." L'objectif principal de Harwi a toujours été de fournir des machines pour un environnement de travail sûr et ergonomique, un facteur déterminant dans toutes les décisions techniques et de service. "Nous voulons que nos machines rendent la vie plus facile et plus confortable à toutes les personnes concernées, depuis la conception et l'installation jusqu'aux nombreuses années d'utilisation", ajoute Adriaan. "Et nous avons remarqué que les solutions de connexion étaient un aspect où une amélioration à cet égard ferait une grande différence."

Les assemblages de câbles LAPP facilitent considérablement la conception et l'installation

Installation facile avec les câbles pré-assemblés de LAPP

Installation facile avec les câbles pré-assemblés de LAPP

Avant le changement de direction, Harwi commandait les câbles et les connecteurs sous forme de composants individuels. Pendant la construction d'une machine, les employés prenaient ce dont ils avaient besoin dans l'entrepôt, à leur guise. "Cela fonctionnait parce que nous avions et avons toujours des employés qualifiés, mais ce n'était pas particulièrement efficace en termes de temps d'assemblage et de gestion des stocks", explique Adriaan. "Et cela a rendu l'installation plus difficile pour le client qu'elle ne devrait l'être". Les scies Harwi sont livrées en deux parties qui doivent être assemblées sur place. Cela inclut la connexion du moteur de la scie à l'unité de commande. "Jusqu'à récemment, cela signifiait qu'il fallait ouvrir une boîte de jonction et câbler manuellement les différents câbles d'alimentation", explique Adriaan. "C'était un processus complexe qui nécessitait un œil exercé et si un seul de ces nombreux câbles était mal connecté, la lame de la scie tournait dans le mauvais sens ou pas du tout."

Adriaan a contacté le partenaire de longue date de Harwi, LAPP, et lui a demandé de trouver une solution. Rapidement, les assemblages de câbles se sont révélés être la solution idéale. LAPP fournit désormais tous les câbles et connecteurs nécessaires à chaque scie Harwi sous la forme d'un ensemble complet et pré-assemblé. Outre un gain de temps considérable lors de l'assemblage, cela signifie également que Harwi n'a plus besoin de spécialistes pour cette tâche - un grand avantage au vu de la pénurie croissante de main-d'œuvre qualifiée. Enfin, le processus d'installation est devenu plus simple : au lieu du processus complexe qui existait auparavant, le personnel de service n'a plus qu'à cliquer sur un seul faisceau de câbles lors du montage au moyen du connecteur et le câblage est terminé. "Cela facilite grandement la vie de nos concessionnaires", souligne Adriaan, "et cela réduit considérablement les plaintes des clients concernant le mauvais fonctionnement de leur machine."

Confiance totale dans LAPP

Dans d'autres circonstances, Adriaan aurait pu avoir des doutes quant à la décision de passer à des câbles pré-assemblés : "Externaliser quelque chose d'aussi essentiel que les câbles requiert une certaine confiance dans le fabricant, car on devient assez dépendant. Mais nous avons une confiance totale dans le LAPP." Le fait que LAPP soit un fournisseur de Harwi depuis de nombreuses années a permis de développer une relation de confiance. "LAPP travaille en étroite collaboration avec ses clients et les équipes de vente et d'ingénierie comprennent nos besoins", déclare Adriaan. "Nous avons remarqué leur enthousiasme lorsqu'il s'agissait de trouver une solution sur mesure pour notre application - et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ils tiennent toujours compte de nos commentaires pour apporter des améliorations. C'est exactement le genre de relation que nous recherchons avec un fournisseur et nous allons certainement continuer à entretenir ce partenariat à l'avenir."