Trouver plus rapidement les tourets de câble grâce au nouveau concept logistique de LAPP
Où se trouve le câble ? Les monteurs du spécialiste de l'automatisation Kremer avaient l'habitude de passer beaucoup de temps à chercher les pièces qu'ils devaient installer. En collaboration avec LAPP, l'entreprise néerlandaise a développé une alternative simple et efficace. Kremer conçoit et construit des installations de production clés en main qui sont mises en place sur le site du client.

Rester organisé signifie simplement que vous êtes trop paresseux pour chercher - c'est ce que disent les personnes qui ne sont pas trop regardantes sur l'ordre des choses. Certains prétendent même que le chaos est la conséquence nécessaire de leur génie. Vous pouvez le croire ou en rire, mais une chose est sûre : le désordre n'a pas sa place dans les installations industrielles, en particulier dans les entrepôts. Il coûte du temps et donc de l'argent, et engendre des erreurs et une mauvaise qualité. Une entreprise comme Kremer ne peut tout simplement pas le permettre. L'entreprise de 's-Heerenberg, aux Pays-Bas, est spécialisée dans les projets d'automatisation complexes. Kremer conçoit et construit des installations de production clés en main qui sont mises en place sur le site du client.
Ces systèmes se composent de dizaines de milliers de pièces, parfois similaires, qui doivent être installées au bon endroit et au bon moment. Il est donc très important qu'un composant soit disponible de manière fiable sur le site d'installation lorsque le monteur en a besoin. Cela n'a pas toujours été le cas pour les projets de plus en plus importants. Les matériaux étaient simplement laissés non triés sur des palettes quelque part, et les monteurs devaient chercher les pièces et les transporter jusqu'à leur lieu de travail, parfois à différents étages. Cette situation ne pouvait plus durer, c'est pourquoi Kremer a cherché une meilleure solution avec ses fournisseurs - et LAPP a ouvert la voie. LAPP fournit des câbles à Kremer depuis de nombreuses années, principalement différentes variantes d'ÖLFLEX® et d'ETHERLINE®. Certains clients de Kremer demandent explicitement des câbles de LAPP, c'est pourquoi Kremer commande exclusivement à ce leader mondial du marché des systèmes intégrés de câbles et de connexions à Stuttgart. « LAPP est renommé sur le marché et connu pour ses méthodes de travail orientées vers les solutions », dit Adri Migchels, qui s'occupe des clients aux Pays-Bas en tant que Account Manager chez LAPP Benelux.
Étiquetage des tourets de câble pour une utilisation directe sur site
C'est pourquoi LAPP a également été le premier point de contact lorsque Kremer a cherché un nouveau concept pour la logistique des pièces détachées. Après réception d'une commande, les câbles ne sont plus emballés et envoyés au hasard sur des palettes ou dans des boîtes, puis stockés par Kremer pour être récupérés plus tard pour les projets en cours et transportés vers les sites des clients, où les monteurs devraient alors les trier à nouveau. Au lieu de cela, LAPP assemble les tambours de câble dans son entrepôt de Ludwigsburg de la manière dont ils devront être manipulés plus tard sur le site du client. En outre, les palettes sont déjà étiquetées de manière compréhensible par LAPP, comme le stipule Kremer. Idéalement, les pièces n'ont plus besoin d'être stockées dans les entrepôts de Kremer. Au lieu de cela, elles sont combinées en « kits » et envoyées immédiatement sur le site du client pour être assemblées. Ces kits sont des palettes sur lesquelles le monteur peut trouver toutes les pièces dont il a besoin pour ses prochaines étapes de travail.
Kremer a collaboré avec LAPP pour mettre au point un système qui fonctionne avec des listes de palettes et de câblage. Les listes indiquent clairement sur quelle palette se trouve le matériel requis. Pour faciliter le travail des monteurs sur les grands projets, Kremer consulte le client pour diviser le travail d'installation en sous-projets, qui sont alors également visibles dans les listes. Le sous-projet auquel appartient ce câble est marqué sur les tambours de câble. « Cela permet à Kremer d'économiser beaucoup de temps et d'argent", déclare Adri Migchels. Il n'y a pas besoin de retrier laborieusement les câbles sur les palettes pour les sous-projets, et le temps de passage dans l'entrepôt de Kremer est donc plus court. "Les listes sont si simples que même les monteurs qui ne maîtrisent pas notre langue sont capables de les comprendre », explique M. Migchels. « C'est particulièrement utile pour les projets internationaux ».
Un autre avantage est que les employés de Kremer savent toujours exactement combien de mètres d'un certain type de câble sont disponibles. Auparavant, les tourets de câble étaient éparpillés dans un grand hall d'usine sur le site du client et chaque monteur devait espérer pouvoir mettre la main sur suffisamment de câble quelque part - mais cela se passait parfois mal et entraînait des retards. Cela ne se produit plus avec le nouveau système, car ils savent toujours exactement quelle quantité de câble est utilisée pour chaque avancement de projet et où se trouve le tambour.
Autre bonne nouvelle pour les clients actuels et futurs de LAPP : LAPP développe des configurations spécifiques au projet et un étiquetage personnalisé en collaboration avec le client. Adri Migchels : « Ce service apporte de grands avantages à nos clients ».