Disposez-vous d'un réseau de communication sain et robuste ?
Sur le chemin de l'industrie 4.0, c'est-à-dire de la numérisation de l'industrie, la planification orientée vers les besoins des réseaux basés sur Ethernet devient de plus en plus difficile. La technologie du réseau doit être aussi fiable et puissante que possible, avec une stabilité permanente du réseau.

Les machines doivent être intelligentes, auto-apprenantes et transparentes, et connectées les unes aux autres via l'internet avec une identité claire selon l'Internet industriel des objets (IIoT). Un clone numérique et virtuel de l'usine, appelé jumeau numérique, devrait offrir de nouvelles possibilités d'accroître en permanence l'efficacité et la productivité de l'entreprise.
À mesure que la taille et la complexité du réseau de machines (nombreux composants du système et protocoles de communication) augmentent, la conception et la surveillance correctes du réseau et l'évaluation en aval des données de diagnostic deviendront bientôt une tâche gigantesque pour de nombreuses entreprises.
Au fil du temps, une usure se produit dans les connexions encombrées et les composants actifs. Bien que la plupart des composants actifs puissent initialement résoudre d'eux-mêmes des défauts mineurs, une accumulation croissante de défauts peut soudainement conduire à ce que le réseau ne fonctionne plus de manière fiable. Les appareils peuvent cesser de répondre ou les temps de réponse peuvent devenir trop longs. Même si les anomalies semblent d'abord discrètes ou ne se produisent que sporadiquement, vous devez intervenir immédiatement pour empêcher la machine de tomber en panne.
LAPP peut être votre partenaire dans l’évaluation de votre communication de donneés. | LAPP peut être votre partenaire pour enquêtér sur les causes. |
---|---|
Il n’est souvent pas évident au premier coup d’œil de savoir où les problèmes se sont produits ou se produiront dans le réséau. Nous avons les connaissances spécialisés. | Le réseau est souvent trop imbriqué pour être testé régulièrement. Nous pouvons lire même les signaux d’erreur les plus faibles. |
Quel est l'état actuel de votre réseau industriel ?
Si vous ne pouvez pas répondre à cette question tout de suite, il suffit de réserver le service de diagnostic LAPP pour les réseaux industriels. Mettez en œuvre les bonnes précautions dès aujourd'hui ! Nous vérifions votre réseau avec des experts certifiés, en tenant compte des spécifications et normes respectives.
Qu'est-ce que le Health Check Service du LAPP ?
Le Health Check Service a pour but d'aider vos opérateurs de machines et de production à entretenir votre système. Vous aurez ainsi un aperçu précis de vos systèmes Ethernet et PROFINET.
Ce sont les services fournis par nos experts et partenaires LAPP :
- Vérification de l'état de santé de la technologie passive du réseau :
- Comment le câblage est-il disposé ?
- Quel est l'état de la technologie de connexion dans l'armoire de commande ou de serveur ?
- Comment la protection CEM est-elle configurée ?
- Comment la charge mécanique affecte-t-elle les composants ?
- Les composants sont-ils adaptés à l'application ?
- Vérification de l'état de santé de la technologie réseau active :
- Comment fonctionne la surveillance du réseau ?
- Quelle est la fiabilité du trafic de données ?
- Quelle est la qualité de la transmission ?
- Quels sont les paquets de données qui causent des difficultés ?
- Qu'est-ce que la variable d'exécution (jitter) ?
- Quelles sont les versions du micrologiciel et du matériel utilisées ?
- Détecter les erreurs ou les faiblesses imminentes
- Détecter et analyser les erreurs de courant
- Suggérer des améliorations
Conseils d'experts : |
---|
1. Prévoyez un contrôle de la qualité de la communication immédiatement après la mise en service de votre système.
2. Des dates d'inspection régulières contribuent également à l'entretien. 3. Utilisez des commutateurs gérés. Ceux-ci permettent un diagnostic et une détection des défauts 10 fois plus rapides. Ils cartographient les topologies et collectent les données de diagnostic. Lassez nous travailler ensemble pour identifier les points faibles. |
Quels facteurs critiques affectent le réseau de machines ?
Âge des produits. Les produits soumis à des niveaux élevés de "stress" sont connus pour vieillir encore plus vite.
"Stress" comprend toutes sortes de charges mécaniques, telles que la pression, la flexion, la torsion, etc., mais aussi des températures ambiantes très basses et/ou très élevées. Mais aussi les températures ambiantes très basses et/ou très élevées, l'humidité et les processus de nettoyage fréquents avec des médias agressifs entraînent un vieillissement prématuré de l'équipement. Cela peut conduire à une gaine de câble cassante, à une isolation de l'âme endommagée ou même à une âme cassée. Si la mise à la terre des produits et la protection contre les perturbations électromagnétiques sont sous-optimales, voire mal conçues, ou si une configuration de réseau inadaptée entraîne une charge secteur élevée en permanence, vos produits "souffrent" plus qu'ils ne le devraient.
Connaissez-vous ces problèmes ?

Comment bénéficier du Health Check Service de LAPP ?
Après avoir effectué le service de bilan de santé, vous bénéficierez d'une vue complète de vos données de diagnostic.
Vous recevrez un rapport détaillé sur :
- la communication réseau (par exemple, le taux d'utilisation, les statistiques d'erreurs)
- la configuration du réseau (p. ex. topologie du réseau avec aperçu des appareils et des connexions, versions du micrologiciel)
- les messages de diagnostic automatisé des réseaux et des appareils
Vous recevez également :
- un rapport de certification du câblage pour les câbles testés individuellement
- Une liste de contrôle pour la conformité et l'amélioration de la compatibilité électromagnétique (CEM)
- Un rapport pour identifier les éventuels points faibles
- des options d'optimisation adaptées à votre application
Et ensuite ?
Bénéficiez d'une meilleure efficacité globale de l'équipement (OEE) grâce à une maintenance mieux planifiée et à des systèmes plus fiables, et donc de coûts moins élevés.
Pourquoi est LAPP LE BON PARTENAIRE pour vous ?
Les raisons de conclure un partenariat fructueux avec LAPP :
- Nous disposons de l'expertise nécessaire pour détecter les facteurs d'erreur et de défaillance probables lors de la planification ou de la mise en service des machines.
- Nous disposons d'instruments de mesure et de l'expérience nécessaire pour détecter rapidement les facteurs d'erreur et de défaillance des machines existantes problématiques sur place. Nous suivons systématiquement des listes de contrôle éprouvées.
- Nous vous proposons des suggestions d'amélioration pour éliminer les points faibles dont vous n'êtes pas encore conscient.
- Nous proposons des produits alternatifs appropriés sans engagement pour résoudre rapidement votre problème.
- Nous offrons des garanties prolongées pour les pièces LAPP que nous testons.
- Nous prenons le temps d'accomplir cette tâche importante. C'est du temps que vous n'avez pas toujours à côté de votre travail quotidien.
Découvrez ici comment vous pouvez participer gratuitement au projet pilote LAPP Health Check Service.
Si vous souhaitez également bénéficier de notre service de bilan de santé, saisissez cette occasion pour tester et contribuer à l'élaboration de ce paquet de services. Nous apprendrons à connaître vos besoins et vos exigences et vous fournirons des conseils et des solutions de nos experts en connectivité.
Bien sûr, gratuitement et sans obligation.