Mobility dock

La recharge des véhicules électriques sera encore plus facile à partir d'avril 2022. LAPP MOBILITY GmbH, une start-up de LAPP, lance MOBILITY DOCK. Ce chargeur innovant a déjà remporté plusieurs prix avant son lancement sur le marché.

Cet adaptateur pratique permet de gagner de la place et du poids dans le coffre.

Cet adaptateur pratique permet de gagner de la place et du poids dans le coffre.

Le MOBILITY DOCK est un adaptateur peu encombrant qui permet de recharger une voiture électrique à partir d'une prise domestique standard en utilisant n'importe quel câble de charge de type 2 (mode de charge 3). Cela signifie que les conducteurs de voitures électriques ont besoin de moins de types de câbles de recharge différents. Cela permet de gagner de l'espace et du poids dans le coffre et rend la recharge plus facile et plus pratique.

Adaptateur mobile peu encombrant

"Le MOBILITY DOCK offre toutes les fonctionnalités d'une station de charge mobile, mais prend beaucoup moins de place dans le coffre", c'est ainsi que Frank Hubbert, directeur général de LAPP Mobility GmbH, décrit le nouveau produit. Le MOBILITY DOCK communique avec le véhicule par l'intermédiaire d'une unité de commande intégrée au chargeur, qui règle le courant de charge à un maximum de 10 A et surveille également le processus de charge. Cela permet d'atteindre une puissance de charge maximale de 2,3 kW, qui s'ajuste automatiquement. L'appareil surveille la température de l'appareil et la température de la prise. Si une température accrue est détectée sur le connecteur, l'adaptateur régule automatiquement la puissance de charge pour éviter la surchauffe. Une autre fonction de protection pour l'utilisateur est la surveillance du conducteur de terre et la détection des défauts de courant continu et alternatif dans le chargeur. Ces défauts AC et DC sont détectés et protégés jusqu'à 6mA DC et 30mA AC. Le MOBILITY DOCK est conforme à la norme CE et a été développé et testé conformément à la norme IEC62752.

Manipulation facile et sûre

Pour commencer la charge, le câble de charge de type 2 (également appelé câble de charge Mode 3) est branché dans la prise de type 2 du MOBILITY DOCK. Ensuite, le MOBILITY DOCK est branché dans la prise de courant domestique avec le câble de charge inséré et la charge commence. Une LED indique l'état de l'appareil. Tous les composants sont entièrement stables et sécurisés. Un support intégré sur le côté des appareils permet de les fixer au mur d'un bâtiment et de les déverrouiller en appuyant sur un bouton. Cela permet d'ajuster précisément le support au mur du bâtiment. Le câble de charge de type 2 inséré est verrouillé par un mécanisme situé sur le boîtier et peut être déverrouillé à l'aide du levier de déverrouillage situé à l'arrière. Cela signifie que le câble de charge de type 2 peut être retiré de l'adaptateur avec un minimum d'effort. 
 
Grâce à la prise de type 2 intégrée au boîtier, le MOBILITY DOCK est compatible avec la norme européenne des câbles de charge et peut donc être utilisé sur toutes les voitures électriques et hybrides en Europe. Le boîtier du MOBILITY DOCK est protégé contre les projections d'eau (IP44) et résiste aux chocs en cas de chute au sol depuis n'importe quelle position à partir d'une hauteur de 1 m. Grâce à son poids d'environ 750 g et à ses dimensions de 255 x 135 x 105 mm, l'espace d'installation et le poids du MOBILITY DOCK ont été optimisés. Le dispositif s'installe facilement dans le coffre, sur le plancher de chargement et peut également être rangé dans les compartiments latéraux du véhicule. Le capuchon pour le connecteur de type 2 protège également l'adaptateur de la saleté.

MOBILITY DOCK remporte plusieurs prix

L'innovant MOBILITY DOCK, qui a été présenté au salon IAA MOBILITY de Munich en septembre 2021, a déjà reçu deux prix prestigieux avant son lancement sur le marché - le German Design AWARD pour son design et le EMOVE 360 AWARD pour sa fonctionnalité. Elle a également été nominée pour le prix allemand de l'innovation pour sa valeur ajoutée par rapport aux solutions précédentes.  
 
Le MOBILITY DOCK peut être commandé dans la boutique en ligne de LAPP MOBILITY. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.lappmobility.com.