Imperméable

L'eau et le courant électrique ne font pas bon ménage. Par conséquent, les systèmes de connexion résistants à l'eau doivent être utilisés dans les environnements humides.
Qu'entend-on par résistance à l'eau, qu'est-ce qu'un système de connexion étanche ?
La réponse semble simple au premier abord : un câble qui conserve sa pleine fonctionnalité pendant longtemps, même sous l'eau. Toutefois, ces applications extrêmes sont rares. Il est très fréquent que les câbles soient installés dans des endroits secs, mais il arrive parfois qu'un liquide entre en contact, par exemple à cause d'une fuite de liquide de refroidissement dans une machine ou parce que les systèmes de l'industrie alimentaire doivent régulièrement être soumis à de la vapeur. Partout où les câbles peuvent être humides, il est donc nécessaire d'en utiliser résistants à l'eau. La résistance à l'eau signifie que le plastique de la gaine ne se dissout pas avec le temps. Certains plastiques possèdent naturellement cette propriété, mais pas tous. Si l'eau ne peut pas pénétrer le plastique et atteindre les conducteurs, le câble est dit résistant à l'eau. Les câbles particulièrement résistants à l'eau pour les installations extérieures sont également étanches dans le sens longitudinal. Si l'eau pénètre dans l'extrémité du câble au niveau du connecteur, elle ne peut pas se propager le long des conducteurs ; un remplissage à base de dérivé de pétrole hydrofuge empêche cela.
Toutefois, un câble résistant à l'eau ne suffit pas. Le point névralgique d'un câble se situe là où il est interrompu : au niveau du connecteur. Il ne faut jamais laisser de l'eau pénétrer entre la fiche et la partie mâle et femelle) et mouiller les contacts, sinon un court-circuit dangereux peut se produire. Le passage du câble dans le connecteur doit également être étanche. Dans les usines de transformation alimentaire, où les armoires de commande sont également nettoyées avec des produits chimiques et de la vapeur, les entrées des armoires de commande doivent également être scellées par des presse-étoupes.
Pour évaluer le degré d'étanchéité d'un article, la classe de protection IP s'est imposée. "IP" signifie "International Protection". La classe de protection est indiquée par deux chiffres. Le premier chiffre indique si les corps étrangers peuvent pénétrer. "6" signifie "étanche à la poussière" et constitue la classe de protection la plus élevée pour les corps étrangers. Le deuxième chiffre, qui indique le degré d'étanchéité d'un boitier, est plus intéressant. Dans ce cas, les classes de protection vont de "1" (protection contre les gouttes d'eau) à "8" (protection contre l'immersion permanente) et même "9" (protection contre l'eau pendant le nettoyage au jet à haute pression/vapeur). La classe de protection la plus élevée est IP69K, la lettre "K" exigeant une protection spéciale pour les véhicules routiers.
Où sont utilisés les systèmes de connexion résistants à l'eau ?
Des solutions de connexion résistantes à l'eau sont nécessaires lorsque les câbles peuvent être en contact avec des liquides. C'est le cas dans l'industrie, où les câbles et les connecteurs sont en contact avec le réfrigérant/ lubrifiant, et surtout dans l'agro-alimentaire, où les systèmes doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés à la vapeur et au jet d'eau. Dans les applications extérieures, les connexions étanches doivent être systématiques, par exemple sur les systèmes photovoltaïques, les antennes, les systèmes dans les industries chimiques et des matériaux de construction et bien d'autres encore. Même si les câbles sont situés sous un toit, il convient d'utiliser des composants étanches, car il peut toujours pleuvoir et l'humidité de l'air condensé peut s'accumuler et pénétrer dans les interstices non étanches. Les conditions sont particulièrement difficiles en haute mer. Sur les navires, les plates-formes pétrolières ou dans les installations portuaires, les solutions de connexion étanches sont obligatoires, de préférence avec une classe de protection IP69K en raison de la corrosité sévère de l'eau salée, qui nécessite souvent une version métallique pour les connecteurs, par exemple en acier inoxydable ou d'autres matériaux résistants à la corrosion tels que le zinc moulé sous pression.
Quels composants résistants à l'eau/étanches à l'eau sont disponibles chez LAPP ?
En tant que leader mondial du marché des solutions de connexion intégrées, nous proposons un large portefeuille de câbles résistants à l'eau/étanches. L'ÖLFLEX® HEAT 125 MC convient pour une large gamme de températures allant de -55°C à +125°C. Il a reçu l'approbation de Germanischer Lloyd pour une utilisation dans les transports maritimes et résiste à l'eau douce et à l'eau salée.
Certains boîtiers de connecteurs rectangulaires de la série EPIC®, comme l'EPIC® ULTRA H-B 6, sont étanches à l'eau. Ils ont été testés au brouillard salin conformément à la norme IEC 68-2-52 niveau 2. Toute une série de presse-étoupes sont également étanches, par exemple le presse-étoupe étanche à la pression SKINDICHT® SHV-M. Il répond à la classe de protection IP68 jusqu'à 10 bars, ce qui correspond à une profondeur d'eau de 100 mètres. Le câble de données HITRONIC® HUW1500, qui est disponible en différentes versions, est extrêmement robuste. Il est étanche transversalement et longitudinalement et, avec sa protection contre les rongeurs, il peut être posé directement dans le sol.
L'ÖLFLEX® SOLAR XLWP est un câble solaire réticulé par faisceau d'électrons qui répond aux exigences les plus élevées en matière de conditions d'application et de normes (selon la norme EN 50618). Grâce à la conception optimisée et unique de son câble LAPP, l'ÖLFLEX® SOLAR XLWP présente un degré AD8 élevé d'étanchéité transversale, même en cas d'immersion prolongée dans l'eau.