Reprise des efforts de traction

Reprise des efforts de traction

Qu'est-ce que la reprise des efforts de traction ?

La reprise des efforts de traction est importante pour les câbles et les gaines qui sont contraints. En fait, tout le monde sait qu'il ne faut pas faire ça, les câbles électriques ne sont pas destinés à supporter du poids, après tout. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les câbles sont soumis à des contraintes mécaniques et doivent être protégés par une décharge de traction. De nombreux câbles sont courbés ou même constamment déplacés d'avant en arrière. Ainsi, le câble est tiré hors du connecteur ou du presse-étoupe du côté du rayon extérieur de courbure, à l’inverse sur le rayon intérieur il est comprimé et poussé. Si le rayon de courbure est trop faible, le câble peut même se plier. Si le câble est monté sur un connecteur, les fils peuvent être arrachés des contacts à long terme.

Un passe-câble avec décharge de traction permet d'éviter cela. Le câble est fixé dans le presse-étoupe ou dans le connecteur et garantit que les forces de traction et de flexion qui se produisent à l'extérieur ne se transmettent pas de l'autre côté, mais sont absorbées par la structure de déchargement de traction. Au niveau des contacts dans le connecteur ou sur le câble à l'intérieur de l'armoire électrique, les forces sont alors parfaitement nulles. Quel que soit les contraintes du câble à l'extérieur, il est au repos à l'intérieur. Cela permet de protéger les contacts et l'électronique sensible. Cependant, le soulagement de la tension commence même avant cela. Pour les câbles qui sont constamment courbés, une spirale de protection contre la flexion est utile. Il empêche les rayons de courbure trop serrés et évite ainsi la rupture des âmes et l'écartement de la tresse de blindage.

Quelles sont les décharges de tension proposées par LAPP ?

LAPP offre une variété de solutions pour la réduction des contraintes. En incluant la plus simple : les colliers de serrage. Ils fixent les câbles ou les faisceaux de câbles aux éléments structurels et offrent une protection de base contre l'arrachement pour les câbles qui ne sont pas en mouvement - par exemple dans une armoire de commande. Lorsque les câbles peuvent se déplacer, des solutions plus élaborées sont nécessaires. L'une d'entre elles est le SKINTOP® GRIP, un presse-étoupe en laiton, qui est disponible jusqu'au M 32x1,5. Il est équipé d'une double pince, qui offre une décharge de traction dix fois supérieure à la norme. Ce presse-étoupe est principalement destiné aux éléments de machines et d'installations qui sont en mouvement, comme les interrupteurs à pédale ou les unités de commande.

Une véritable innovation est le SKINTOP® MULTI, une entrée de câble multiple pratique pour les armoires de commande et dans l'automatisation. Jusqu'à 30 câbles ronds non assemblés, de différents diamètres ainsi que des câbles AS-I peuvent être simplement insérés à travers une membrane de gel élastique dans un élément peu encombrant. Le gel scelle hermétiquement  la gaine du câble sur une large plage de diamètre. En même temps, le gel permet de décharge de traction pour l'ensemble du faisceau de câbles.

LAPP propose également un large éventail de solutions de décharge de traction pour sa gamme de câbles, comme les raccords SILVYN® pour les conduits de protection. Il existe également plusieurs types de variantes HYGIENIC pour l'industrie alimentaire.

L'allègement des contraintes est également un sujet important dans les chaînes porte-câbles. La gamme ÖLFLEX® CONNECT CHAIN comprend des chaînes porte-câbles entièrement équipées dans lesquelles les câbles assemblés sont déjà fixés de manière optimale au départ de l'usine. La configuration est facilitée par le configurateur ÖLFLEX® CONNECT CHAIN, qui permet de concevoir une chaîne en quelques clics de souris.

Quelles industries et applications nécessitent une décharge de traction ?

La réponse : toutes. Ou presque. Partout où les câbles sont soumis à des contraintes mécaniques, que ce soit par traction, par flexion ou par des mouvements fréquents, la décharge de traction est essentielle. Cependant, il n'existe pas de solution unique qui puisse tout faire. Au contraire, cela dépend toujours de l'utilisation prévue. Si vous avez peu d'expérience dans ce domaine ou un problème particulier : LAPP a certainement la solution er nous serons heureux de vous aider et de vous conseiller. Contactez-nous !

Produits

Presse-étoupes

Avec une décharge de traction optimale

Systèmes d'insertion multiples

Gestion simple des câbles pour tous