Résistant aux UV

Qu'est-ce qu'un câble résistant aux UV ?
La lumière nous aide à percevoir le monde avec nos yeux - dans des couleurs vives, du rouge au bleu. Au-delà de la lumière bleue visible se cache la lumière ultraviolette. Elle est invisible à nos yeux, mais elle peut faire très mal si on s'allonge sur la plage pendant une journée sans protection solaire. En effet, elle détruit la couche supérieure de la peau et peut provoquer un cancer de la peau à long terme. D'autres maladies comme la cataracte ou la dégénérescence maculaire de l'œil peuvent également être causées par un excès de lumière UV. Par conséquent, la recommandation est la suivante : toute personne qui passe du temps au soleil doit appliquer de la crème solaire et porter des lunettes de soleil.
Ce qui est mauvais pour notre santé ne l'est pas non plus pour les câbles - ils peuvent eux aussi attraper des "coups de soleil". Pas rapidement, mais au fil des années, l'énergie élevée de la lumière UV décompose le plastique de la gaine et finit par attaquer également l'isolation des fils. Cela peut entraîner des courts-circuits et l'immobilisation de machines ; dans le pire des cas, des personnes peuvent être mises en danger. Les dégâts sont souvent visibles à l'œil nu, car le plastique se décolore et devient cassant et fragile. Si vous frottez dessus, des miettes tombent. Mais cela est dangereux, car le conducteur de courant situé en dessous peut déjà être dénudé.
Pour les endroits où la lumière UV est forte, il existe des câbles avec une protection solaire supplémentaire. Ils sont généralement noirs car le plastique contient de la suie. La suie absorbe les rayons UV riches en énergie à la surface et les convertit en chaleur. Le câble s'échauffe et doit donc avoir une plage de température suffisamment élevée. La suie qui s'ajoute au plastique de revêtement n'a cependant pas grand-chose à voir avec celle qui s'écoule d'une cheminée fumante. On utilise ici plutôt la suie industrielle, qui est produite dans des processus de combustion optimisés. De cette façon, la taille, la porosité et la surface globale des particules de suie peuvent être ajustées et optimisées pour être utilisées comme protection contre les UV.
Où sont utilisés les câbles et fils résistants aux UV ?
En bref : à l'extérieur, là où les câbles sont exposés à la lumière directe du soleil. Il peut s'agir du câble de l'antenne parabolique ou des câbles qui amènent l'électricité des modules photovoltaïques dans la maison. Les grandes installations industrielles, telles que celles de l'industrie chimique, sont également souvent situées à l'extérieur. En outre, les camions, les grues et les moissonneuses ont besoin de câbles et de fils résistants aux UV, tout comme les locomotives et les voies sur lesquelles elles circulent.
Ce que l'on sait moins, c'est qu'un fort rayonnement UV peut également se produire à l'intérieur. C'est le cas, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, où les équipements sont stérilisés à l'aide de la lumière UV. En effet, la lumière UV tue les micro-organismes présents dans l'eau, les aliments ou l'air évacué. Les câbles et lignes résistant aux UV sont également utiles dans ces applications.
Quels sont les câbles et fils résistants aux UV disponibles chez LAPP ?
En tant que leader du marché mondial des solutions de connectivité intégrées, nous disposons d'un large portefeuille de produits résistants aux UV. Cela comprend les câbles pour la transmission de l'énergie, des signaux de commande et des données, ainsi que les connecteurs et accessoires correspondants, tels que les presse-étoupes et les marqueurs de câbles. Voici une petite sélection de câbles LAPP :
Les câbles ÖLFLEX® sont des classiques de la gamme LAPP. Ils sont extrêmement robustes et souvent résistants aux UV. Les exemples sont ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP ou ÖLFLEX® FD 855 P. Il existe également de nombreux exemples de câbles de données, comme ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e est pour l'interface système ouverte SIEMENS DRIVE-CLiQ® ou HITRONIC® HQN 1500.
LAPP est un pionnier dans le domaine des câbles pour les applications en courant continu et un partenaire du projet de recherche DC Industry2. L'entreprise a lancé le premier câble spécifiquement destiné au courant continu. La gamme ne cesse de s'élargir, la dernière nouveauté étant l'ÖLFLEX® DC ROBOT 900. Grâce à sa capacité de torsion et de flexion, il convient aux applications mobiles dans les robots, les chaînes de guidage d'énergie ou les machines-outils. L'isolation des brins est en TPE, la gaine en PUR. Le câble est donc sans halogène et convient aux lieux où se trouvent des personnes, car aucune vapeur corrosive ne s'échappe du plastique en cas d'incendie. En outre, le matériau est résistant aux UV et aux intempéries, résiste à l'eau et est flexible à basse température.
Le presse-étoupe noir SKINTOP ST-HF-M Black a été développé spécialement pour les fortes radiations UV. Il est souvent utilisé sur les bâtiments ou les installations de transport ferroviaire.