RPC en Belgique

Le nouvel AREI a été publié au Moniteur belge le 28 octobre 2019 et entrera en vigueur le 1er juin 2020. A partir de cette date, toutes les installations électriques devront être conformes au nouvel AREI. Le Règlement général des installations électriques (AREI) date de 1981. En 2013, il a été décidé de l'adapter complètement.

Non seulement la structure de l'AREI a été complètement modifiée, mais il y a également eu des changements importants en termes de contenu. L'une de ces modifications importantes est l'article 104, "Précautions contre  l'incendie". En fait, c'est plus qu'un amendement : il a été complètement révisé et réécrit. La raison en est la mise en œuvre du RPC.

Il est rappelé que le règlement de l'UE sur les produits de construction n° 305/2011 (RPC) a été créé pour garantir des informations fiables sur les produits de construction en ce qui concerne leur réaction au feu, étayées par des normes harmonisées. L'application et la mise en œuvre du RPC dans la législation belge est une étape importante qui concerne toutes les parties impliquées dans l'industrie du câble.

LAPP suit de près l'évolution de la situation et traduira bientôt les dispositions législatives en une solution pragmatique et viable.