HAR

logo HAR

En Europe, ‘HAR’ est une des conventions communes les plus anciennes et les plus connues quant au marquage de câble. Cela implique que le câble est fabriqué selon les spécifications harmonisées européennes (HD - Harmonised Documents EN - European Standards). Le groupe de travail est représenté par 18 pays européens.

 

Dans les années ’70, ’80 et ’90, le label de qualité HAR était un facteur commun important quant aux possibilités d’échanger des câbles en Europe. Les dernières HAR ont perdu  de l’importance en raison du fait que les normes IEC et EN sont repris par les membres de CENELEC au niveau local.

H07 V-K

H07 V-K

Dans le cadre de la Directive Nouvelle Approche de la UE (voir article CE), l’on peut dire qu’un marquage CE correspond à la conformité de standards harmonisés.


Des câbles HAR comprennent une terminologie spécifique : p.ex. : H07V-K, H05VV5-F