Des connexions fiables pour les stations-service à hydrogène

Quel que soit le lieu de ravitaillement en hydrogène, la sécurité du fonctionnement doit être garantie - cela s'applique également aux systèmes de connexion électrique. Maximator Hydrogen, fabricant leader de stations de ravitaillement en hydrogène, a travaillé avec LAPP pour produire une liste de propositions de câbles répondant à toutes les exigences et normes techniques.

© Maximator : Maximator Hydrogen est un expert dans la construction de stations-service à hydrogène

Alors que l'on voit de plus en plus de voitures électriques à batterie sur les routes d'Allemagne, les véhicules à hydrogène restent de véritables exotiques. Les stations-service d'hydrogène sont également rares. En mars 2022, il y avait 91 places en Allemagne pour faire le plein de gaz léger et riche en énergie. Plusieurs autres sont prévus - le 100e devrait être atteint d'ici la fin 2022. Cette lente expansion était en partie due à un manque de capacité de production. Mais cela a changé. La plus grande usine de stations-service à hydrogène d'Europe vient d'être construite à Nordhausen, dans la région du Harz, en Thuringe : Maximator Hydrogen GmbH.

Depuis des décennies, Maximator GmbH a développé une fonction unique avec des compresseurs et des bancs d'essai pour l'hydrogène. Depuis 2018, l'entreprise construit et produit également des stations-service à hydrogène complètes. Il existe des exigences élevées en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne les systèmes de connexion électrique. Pour cela, Maximator Hydrogen fait confiance depuis de nombreuses années à LAPP, le leader mondial du marché des solutions intégrées en matière de technologie des câbles et des connexions. "Nous n'avons eu que des expériences positives, c'est pourquoi commander chez LAPP est une bonne habitude", déclare Marcel Urban. Lorsque Maximator Hydrogen a commencé à construire des espaces avec des exigences de sécurité élevées, la coopération s'est déroulée comme suit : LAPP a remis une liste de suggestions de câbles contenant les produits qui répondent aux normes applicables pour l'application respective. Marcel Urban et son équipe ont ensuite planifié les câbles en fonction de cette liste et ont ainsi pu s'assurer que toutes les exigences étaient finalement satisfaites.

© Maximator: Pour le câblage des stations-service à hydrogène, Maximator Hydrogen fait confiance à la qualité de LAPP

Avec la décision de construire des stations-service complètes, des exigences plus élevées ont été imposées aux câbles et aux fils. Après tout, l'entreprise était désormais responsable du câblage extérieur, qui était auparavant pris en charge par les ingénieurs de la station-service. « D'autres exigences comprenaient la protection contre les rongeurs et les rayons UV, mais il y avait également des exigences en matière de protection contre les explosions », explique Marcel Urban, qui, avec son équipe, est responsable de la planification électrique dans l'entreprise. À cette fin, l'équipe s'est tournée vers René Beitlich, qui est le responsable des comptes LAPP. Un rendez-vous a été pris à Nordhausen, où Beitlich et son collègue Olaf Westermann de l'équipe d'ingénierie d'application de LAPP ont inspecté les stations-service et évalué si les câbles et fils installés répondaient à toutes les normes pour les applications extérieures. « Pour nos clients, nous voyageons souvent en tandem entre les services des ventes et de la technologie d'application. Cela nous permet de souligner notre position de leader sur le marché avec une expertise directe », rapporte Beitlich. La réunion a été suivie d'un atelier chez Maximator Hydrogen, où les exigences de sécurité nécessaires ont une fois de plus été discutées en détail. Ensemble, ils ont établi une liste de contrôle à l'intention des clients, en y intégrant leurs propres expériences et des extraits de directives de sécurité professionnelle, comme la protection contre les explosions selon la norme EN1127-1.

© Maximator: La station de ravitaillement en hydrogène, la station de ravitaillement en gaz ou également le système de ravitaillement en hydrogène (HRS) décrit le système complet

Le résultat de ce processus est un manuel qui décrit les exigences supplémentaires pour les câbles de la liste de suggestions de câbles. Cette liste est destinée aux intégrateurs qui relient électriquement les modules de la station-service sur place. « Il n'y a pas de discussion ici : les intégrateurs doivent utiliser les produits LAPP de cette liste, car cela nous donne la sécurité et la sûreté », dit Urban.

Les stations-service comptent aujourd'hui une douzaine de câbles différents de LAPP, dont l'ÖLFLEX® EB, en version blindée et non blindée, l'ÖLFLEX® 400 comme câble de commande pour les signaux de commutation numériques de 24 volts, la variante blindée pour les signaux analogiques, et l'ÖLFLEX® 550 P qui alimente en tension secteur l'éclairage et le chauffage. En outre, il existe différents câbles pour la transmission de données, tels que ETHERLINE® Cat.5e flex pour toutes les liaisons de communication entre les composants informatiques et les modules, et les câbles à fibres optiques HITRONIC® HQW3000 pour les longues distances de 100 mètres ou plus, ce qui est plus courant dans les grands projets.

Les deux parties sont satisfaites du résultat de la coopération. Malgré les obstacles causés par la pandémie, la consultation a été immédiate et un concept sur mesure a été développé. Compte tenu de la qualité fiable des produits, de la consultation individuelle et de l'expertise des départements Technique d'application et Ventes, Marcel Urban ne peut tirer qu'une seule conclusion : « LAPP sera à nouveau notre partenaire privilégié pour les projets futurs ».