LAPP-ID FAQ's
1. Wat is de LAPP-ID?
De LAPP-ID wordt gebruikt voor unieke persoonlijke identificatie. Dit bestaat uit uw e-mailadres en uw persoonlijke wachtwoord.
2. Hoe log ik in na het overzetten naar een LAPP-ID?
Log in met uw persoonlijke e-mailadres en uw nieuwe wachtwoord - dat u hebt aangemaakt via de functie "Wachtwoord vergeten".
3. Kan ik mijn oude inloggegevens en wachtwoord nog gebruiken?
U kunt uw oude wachtwoord niet meer gebruiken met de overschakeling naar de LAPP-ID.
Wij vragen u uw persoonlijk e-mailadres te gebruiken voor de login en een nieuw wachtwoord toe te kennen.
4. Waarom kan ik me niet meer aanmelden met het persoonlijke login nummer?
Vanaf nu logt u in met uw persoonlijk e-mailadres (LAPP-ID). Het is wel mogelijk om meerdere debiteuren aan één e-mailadres te koppelen. Zo kunt u met één login voor meerdere debiteuren bestellingen plaatsen. Met één klik kunt u tijdens het inloggen het gewenste bedrijf selecteren.
5. Waarom kan ik mij niet langer registreren/aanmelden met een info@- of inkoop@-adres?
De LAPP-ID is uw persoonlijke sleutel tot de online wereld van LAPP. Het is daarom niet langer mogelijk om één e-mailadres te koppelen aan meerdere accounts. Daarom adviseren wij u om een persoonlijk e-mailadres te gebruiken voor uw registratie.
6. Wat zijn de voordelen van de LAPP-ID?
De LAPP-ID zal u in de toekomst tal van verbeteringen bieden.
Bescherming van uw klantgegevens
Een eerste vereiste voor een veilige omgang met persoonsgegevens, zoals ook vereist door de AVG, is zowel in de digitale als in de ''echte'' wereld dat de gebruiker zich authentiseert. Alleen wanneer de identiteit van een persoon duidelijk is vastgesteld en de bijbehorende rollen en toegang tot gegevens zijn gedefinieerd via machtigingsbeheer, kunnen gebruikersgegevens met succes worden beschermd.
Met het gebruik van de globale LAPP-ID waarborgen wij deze gegevensbeveiliging.
Verbeterde registratie en login
Inloggen in de LAPP e-Shop is nu veiliger en eenvoudiger.
Toekomstbestendig voor verdere ontwikkeling
Wij zijn voorbereid op eventuele uitbreidingen en aansluitingen op onze digitale systemen. Dat betekent dat u als klant met slechts 1 account toegang heeft tot vele toekomstige diensten.
7. Wordt mijn bestelgeschiedenis overgezet?
Ja, uw bestelgeschiedenis is toegewezen aan uw account. U vindt het zoals gewoonlijk onder MYLAPP /Orderbeheer.
8. Ik ben al klant bij de LAPP e-Shop en wil inloggen op mijn bestaande gebruikersaccount. Wat moet ik doen?
U kunt uw vorige wachtwoord niet meer gebruiken wegens de overschakeling naar de algemene LAPP-ID. Klik op "wachtwoord vergeten". Uw vorige wachtwoord is namelijk niet meer geldig.
Met het gebruik van de LAPP-ID realiseren we bij LAPP gegevensbeveiliging. Dit betekent dat het niet langer mogelijk is om algemene e-mailadressen (inkoop@ of info@) te gebruiken voor meerdere accounts. Het is wel mogelijk om orderbevestigingen en facturen van meerdere accounts op één algemeen e-mailadres te ontvangen.
9. Wat zijn de wachtwoordvereisten voor de initiële validatie van de LAPP-ID?
Om een nieuw wachtwoord aan te maken moet u de volgende wachtwoordregels volgen:
- Ten minste 8 tekens
- Niet 2 dezelfde karakters achter elkaar
- Gebruik kleine letters, hoofdletters én cijfers
- Toegestane speciale tekens:!@#$%^&*
- Gebruikersnaam en delen van het e-mailadres mogen niet voorkomen in het wachtwoord
- Gelieve geen inhoud van uw oude wachtwoord te gebruiken wanneer u een nieuw wachtwoord toekent
U kunt uw wachtwoord gemakkelijk en snel opnieuw instellen via het inlogscherm met de functie "Wachtwoord vergeten" en een nieuw wachtwoord toekennen.