LAPP oplossingen voor de machinebouw en installatiebouw
De sterkste schakel in de keten
Het Tsjechische bedrijf TOSHULIN bouwt verticale draaibanken voor bijzonder grote onderdelen- met volledig uitgeruste kabelrupsen van LAPP.
Ze zijn groot, zeer groot en wegen vele tonnen - en toch zijn ze uiterst nauwkeurig: de zogenaamde verticale draaibanken, ook wel verticale revolverdraaibanken genoemd. In tegenstelling tot conventionele draaibanken, waarbij de spindelas horizontaal is, draait de as rond een verticale as - zoals een carrousel of een platenspeler. Op dergelijke draaibanken kunnen werkstukken met een diameter van enkele meters worden geboord, gedraaid, gefreesd en geslepen: rotoren voor gasturbines, tandwielen voor windturbines of wielen voor locomotieven. Bijzonder innovatieve verticale draaibanken komen uit de Tsjechische Republiek, precies uit Hulín, een stad met 7.000 inwoners in het oosten van de Tsjechische Republiek, die het bedrijf zijn naam gaf: TOSHULIN. Machines van TOSHULIN zijn voorzien van de modernste technologie en kabels van LAPP. Sinds enkele jaren levert LAPP vanuit zijn fabriek in Tsjechië hele kabelrupsen – volledig uitgeruste kabelrupsen voorzien van kabels en connectoren - voor bewegende toepassingen bij TOSHULIN.
TOSHULIN bouwt machines sinds 1949 en vanaf 1951 vooral machineonderdelen en verticale draaibanken. Vandaag de dag produceert TOSHULIN 40 machines per jaar; de meeste daarvan gaan naar het buitenland, waaronder Duitsland, Rusland, China, de VS en vele andere landen. De diameters van de frontplaten - een soort reuzendraaitafel - variëren van 800 tot 6.000 millimeter, met bewerkingsprecisie tot op de micrometer. Ze wisselen automatisch de werkstukken op de roterende frontplaat uit met daarbij de gereedschappen die van bovenaf op het werkstuk zijn neergedaald. Machines van TOSHULIN zijn te vinden in vele industrieën, bijvoorbeeld in de luchtvaart en ruimtevaart bij de motorfabrikanten General Electric of Rolls Royce. Siemens gebruikt ze voor de productie van gasturbines, en SEW Eurodrive voor windturbines.
De eerste klant in Tsjechië
TOSHULIN gebruikt al LAPP-kabels sinds 1993. De machinebouwer was destijds de eerste klant van LAPP in Tsjechië - uit de gegevens blijkt dat het bedrijf het klantnummer 000001 bij LAPP Tsjechië heeft. De allereerste onderdelen die werden verkocht waren afdichtingen. Al snel werden er kabels en kabeldoorvoeringen aan toegevoegd.
En zo bleef het 16 jaar lang, waarin de taken duidelijk verdeeld waren: TOSHULIN assembleerde zelf de kabelrupsen, LAPP leverde alleen de kabels en accessoires. Maar dat bracht nadelen met zich mee. Kabels en kabelrupsen zijn vaak niet perfect op elkaar afgestemd. Het komt voor dat monteurs bij het snijden, de kabels langer laten dan nodig. Dit doen ze om er zeker van te zijn dat de kabellengte voldoende is bij het installeren van de kabelrups in de machine. Dit kost onnodig geld en legt een extra belasting op de te los verlegde kabel als deze duizenden keren heen en weer wordt bewogen. "De eisen zijn toegenomen door steeds hogere bewegingssnelheden en strengere specificaties voor de chemische bestendigheid. We hadden ook steeds grotere hoeveelheden nodig", herinnert Vojtěch Frkal, Technisch Directeur bij TOSHULIN, "Het was duidelijk dat een nauwere samenwerking nodig was.
Van componentleverancier naar systeemleverancier
Frantisek Omasta, die zich al 14 jaar over het kabelmanagement bij LAPP in Tsjechië had ontfermd, zag dat het bedrijf zich moest ontwikkelen naar meer dan een kabelleverancier. Veel andere machinebouwers en fabrikanten zouden eerst het mechanische ontwerp van de kabelrupsen ontwerpen en vervolgens de kabels aanpassen, merkt Omasta op. "De rups is voor de kabel, niet andersom." Omasta heeft zich ten doel gesteld om de klant te voorzien van systeemoplossingen in plaats van individuele componenten. Die kans kwam zeven jaar geleden. "We hebben ontwerpdocumenten ontvangen van TOSHULIN voor een kabelrups waarvoor we de kabels zouden leveren," herinnert Omasta zich, "en daarin vonden we een ontwerpfout." De ingenieurs van LAPP kwamen met een alternatieve suggestie die ruimte bespaarde en de duurzaamheid van de rups vergrootte. De ingenieurs van TOSHULIN waren zeer tevreden, omdat de door LAPP voorgestelde kabelrupsen hogere prestaties en een aanzienlijke tijdsbesparing voor TOSHULIN beloofden.