UKCA markering
Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 31 januari 2020 heeft ook gevolgen voor het certificeren van producten. In dit geval hebben we het over kabels, connectoren en andere elektrotechnische apparaten en componenten.

De CE-markering, die bestaat voor de EU-landen, is sinds 31 januari 2021 vervallen in het Verenigd Koninkrijk. Aan de overkant van het Kanaal zal voortaan een andere markering gehanteerd worden voor conformiteit met de Britse producteisen: UKCA (United Kingdom Conformity Assessed-markering).
Voordat deze markering definitief wordt, is er een transitieperiode afgesproken waarbij de CE-markering nog geaccepteerd wordt tot 1 januari 2023.
Wat betekent dit voor LAPP?
De initiële overgangsdatum was 31 december 2021. Dit is ondertussen verlengd tot 2023, zodat we als fabrikant wat meer tijd hebben om alles goed te regelen. Op dit moment zijn sommige vragen over bijvoorbeeld juridische aspecten en verantwoordelijkheden nog niet volledig beantwoord en moeten deze door de autoriteiten worden verhelderd. Voor de producten waarvan vaststaat dat ze in de scope zitten, is LAPP nu volop bezig om deze te voorzien van een UKCA-markering. Dat is ondertussen zichtbaar in onze online catalogus.
Op termijn en binnen de wettelijke bepalingen, zullen alle producten in kwestie gecertificeerd worden door middel van labels op de verpakkingen en niet op de producten zelf.