Commerciële of technische afstudeerstage
4.586 werknemers, die staan voor kabeltechnologie. Met een geconsolideerde jaaromzet van EUR 1,423 miljard in 2020/21, 21 productielocaties en 44 verkoopmaatschappijen wereldwijd, zijn wij een van de toonaangevende producenten van industriële kabels, connectoren en accessoires. Ben jij op zoek naar een wereldwijd opererend technologiebedrijf dat ook nog eens een familiebedrijf is? Kom dan werken bij LAPP!
Afstudeerstage
Heb je een passie voor sales of techniek, werk je graag resultaatgericht en ben je opzoek naar een uitdagende stage? Lees dan snel verder!
Wat ga je doen?
Bij LAPP bieden wij je een stage waar je ook echt aan de slag gaat en ervaring op kan doen voor jouw toekomstige carrière. Wil je jouw stageperiode waardevol invullen en jouw skills naar een hoger niveau tillen?
Tijdens jouw afstudeerstage maak je kennis met verschillende werkzaamheden binnen LAPP. Van het onderhouden van contacten met bestaande - en nieuwe B2B klanten, tot het ondersteunen van onze Account Managers met het uitwerken van offertes en het opvolgen van (technische) klantvragen. Daarnaast leer je alles over hoe de productie en verkoop van onze kabels tot stand komt, hoe je rapportages opzet en marktonderzoek doet. Kortom, genoeg ontwikkeling voor nieuwe skills!
Wie ben jij?
- Je bent in de afrondende fase van commerciële of technische studie (MBO of HBO).
- Je bent gedurende je afstudeerstage minimaal 5 maanden beschikbaar.
- Je kunt goed zelfstandig werken.
- Je bent proactief en wilt graag bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen.
- Gestructureerd werken is een must.
Wat bieden wij jou?
Een stage waarin jij de ruimte en begeleiding krijgt om jouw stage succesvol af te ronden. Plus een betrokken team met een gezonde dosis humor! Op basis van 38 uur per week bieden we jou:
- €250-350 per maand stagevergoeding.
- Vrijheid voor eigen initiatieven, jouw mening telt.
- Persoonlijke begeleiding. Je krijgt een persoonlijke buddy binnen het team!
- De mogelijkheid om in dienst te komen na je afstuderen.
Hoe gaat stage lopen bij LAPP in z’n werk?
Dit doen we aan de hand van de onderstaande 5 stappen.
1. Review van jouw CV.
Jouw CV is bij ons binnen gekomen. Wij nemen de tijd om deze te bekijken en te beoordelen.
2. We nemen contact met je op.
We reageren op jouw CV om een eerste gesprek in te plannen of geven je inhoudelijk feedback waarom we niet met jou doorgaan.
3. We plannen een kennismaking.
Yes, we gaan elkaar (digitaal) zien en verder praten over jouw ambities en mogelijke stageopdracht.
4. Jouw opdracht formuleren.
Een leuke interactieve manier om elkaar nog beter te leren kennen en jouw opdracht verder inhoudelijk vorm te geven. Vaak sluit hier nog iemand van jouw toekomstige team bij aan.
5. Ta-da; jouw afstudeervoorstel.
Wanneer wij (en jouw opleiding) allemaal happy zijn met het afstudeervoorstel, dan ga je bij LAPP aan de slag.