Customer Success Manager – Industrial Communication
4.586 werknemers, die staan voor kabeltechnologie. Met een geconsolideerde jaaromzet van EUR 1,423 miljard in 2020/21, 21 productielocaties en 44 verkoopmaatschappijen wereldwijd, zijn wij een van de toonaangevende producenten van industriële kabels, connectoren en accessoires. Ben jij op zoek naar een wereldwijd opererend technologiebedrijf dat ook nog eens een familiebedrijf is? Kom dan werken bij LAPP!
Profiel
Digitalisering leidt nu al tot steeds grotere datavolumes in productiehallen. De uitdaging voor industriële datakabels ligt in de betrouwbare overdracht van steeds hogere datasnelheden in ruwe industriële omgevingen. Deze kabels ondergaan vaak miljoenen buigcycli in kabelrupsen of worden blootgesteld aan corrosieve stoffen en hoge temperaturen.
Bij het integreren van producten in de automatiseringsprocessen van onze klanten wordt ons voortdurend gevraagd innovatieve ideeën te leveren om belangrijke toekomstgerichte uitdagingen op te lossen. Daarom bieden wij onze klanten een breed scala aan componenten en systeemoplossingen voor fabrieks-, gebouw- en procesautomatisering. Onze datacommunicatie-oplossingen omvatten complete bekabelings- en connectiviteitssystemen voor geïntegreerde netwerken op sensor-/actuator- en besturingsniveau tot en met het voorraadbeheersysteem.
Voor de verdere professionalisering van onze Sales afdeling zijn wij op zoek naar een:
Customer Success Manager - Industrial Communication (Fulltime/38uur - M/V)
Taakomschrijving
- Je bent primair verantwoordelijk voor de productverkoop en marge binnen jouw verkoopgebied
- Je ontwikkelt, implementeert en controleert de operationele (verkoop) activiteiten in ‘the field’
- In je dagelijkse activiteiten werk je nauw samen met Sales Team ten behoeve van het behouden van bestaande klanten en het acquireren van nieuwe klanten
- Om groei van jouw ‘key initiative’ te maximaliseren, werk je nauw samen met de klanten en Accountmanagers door het opvolgen van leads, het vinden van nieuwe kansen en het creëren van succesverhalen
- Op basis van lokale en wereldwijde concurrentieanalyses, neem je deel aan de prijsbepaling van de volledige productportefeuille binnen het segment Industriële
- Communicatie en volgens geografische eisen
- In deze functie rapporteer je aan de Director of Sales Nederland.
Functie-eisen:
- Je hebt meer dan 3 jaar relevante ervaring in commerciële functies
- Je hebt een sterke affiniteit met technologie en industriële producten
- Je hebt gedegen kennis van industriële automatiseringstechnologie (sensoren/actuatoren/protocollen/PLC's)
- Je hebt gedegen kennis van de relevante portfolio en marktspelers
- Je begrijpt de details van margeberekening en marktprijsbepaling
- Je beheerst de Nederlandse én Engelse taal in woord en schrift.
Wij bieden jou:
- Uitstekend salaris
- Secundaire arbeidsvoorwaarden: Pensioen, 13e maand, bonusregeling,
- Lease auto, mobiele telefoon
- 32 vakantiedagen
- Veel mogelijkheden voor ontwikkeling en opleidingen
- Een leuke werkplek waar je creatieve ideeën meer dan welkom zijn.
En het belangrijkste… hele leuke collega’s! Wij werken hard, maar wel met een geintje tussendoor. We dagen je ook graag uit voor een potje tafeltennis in de kantine. LAPP besteedt veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van haar medewerkers. Dit uit zich in initiatieven als trainingsmogelijkheden, cursussen en interne opleidingen. Daarnaast staan integriteit, empathie en internationale samenwerking hoog in het vaandel.
Het salaris is afhankelijk van je ervaring maar uiteraard marktconform, fulltime 38 uur per week.
De hoogste tijd om kennis te maken. Stuur je cv en motivatie naar Human Resources dan spreken we elkaar snel!